您好,
我正在将CC1200与MSP432配合使用,我想使用智能前导码功能。
我想我不必在这里解释智能前导码,而只是为了记录TX发送数据包,而不使用CC1200作为前导码和SYN字,而是在MCU上准备整个数据包。
我要在这里检查的一件事是:我必须在各种RF速度中进行1Mbps配置。 我看到,在1Mbps的情况下,我唯一能达到此速度的方法是使用4-GFSK调制,但如果在TX端,我将发送4-GFSK调制字节,则RX端的前导码检测将会发生什么情况,因此前导码将与4-GFSK一起发送? 我猜这是基于PQT的RX端接的问题,而基于CS的RX端接又有什么问题?
PS:无法在NDA下发布任何代码
此致,
Ugljesa。