男士、
我们犯了一个巨大的错误、测量射频噪声的时间不够早(由于开发期间的电源问题导致两次降压...)。
因此,我们有~1000台设备可供发货,另外还有一个无法正常工作的设计...
现在、我需要修复
A.我拥有的附加器件
B.重新设计电路、
欢迎使用所有帮助/提示。
案例:我们在标准 CC1120 434MHz 窄带设计中提供24V Vcc 输入(TI 模板、只是 Vcc 内的一个磁珠)。
我们没有任何空间、电路太小、我们需要 PCB 两侧都有器件。
我不喜欢射频电路中的任何降压转换器、但在本例中(24V -> 3.3V)、我们没有机会。
我们使用的降压转换器可实现高达2A 的分组 PWM、这是我们不需要的(60mA 足以满足要求)、但这正是他们设计的(以及市场提供的)。
发生什么情况:我们确实会获得高达-35dB 的噪声、且噪声恰好在距离载波50kHz 步长处。
VCC@CC1120显示80mV pp@ 50kHz:
如果我们将60uF 并联(在磁珠后面)、噪声会更小、但仍然不能完全正常-可能足够好、可以救援准备好的器件
对于我们已经在这里的1000件、我可以使用它、也许使用100uF -但我发现100uF 不会低于1206 (MLCC)的4x7mm (elco)。
另外,如果我们在焊珠之后加载10欧姆负载,则会使其降低,但这意味着我们将产生1W 的加热:-(不可能。:
你推荐什么?
Thx。 提前了很多时间