This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120:由于降压影响、射频噪声-请提供建议

Guru**** 2391125 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1014855/cc1120-cc1120-noisy-rf-due-to-buck-impacts---please-advise

器件型号:CC1120

男士、

我们犯了一个巨大的错误、测量射频噪声的时间不够早(由于开发期间的电源问题导致两次降压...)。

因此,我们有~1000台设备可供发货,另外还有一个无法正常工作的设计...

现在、我需要修复
A.我拥有的附加器件
B.重新设计电路、
欢迎使用所有帮助/提示。

案例:我们在标准 CC1120 434MHz 窄带设计中提供24V Vcc 输入(TI 模板、只是 Vcc 内的一个磁珠)。
我们没有任何空间、电路太小、我们需要 PCB 两侧都有器件。

我不喜欢射频电路中的任何降压转换器、但在本例中(24V -> 3.3V)、我们没有机会。
我们使用的降压转换器可实现高达2A 的分组 PWM、这是我们不需要的(60mA 足以满足要求)、但这正是他们设计的(以及市场提供的)。

发生什么情况:我们确实会获得高达-35dB 的噪声、且噪声恰好在距离载波50kHz 步长处。

VCC@CC1120显示80mV pp@ 50kHz:

如果我们将60uF 并联(在磁珠后面)、噪声会更小、但仍然不能完全正常-可能足够好、可以救援准备好的器件


对于我们已经在这里的1000件、我可以使用它、也许使用100uF -但我发现100uF 不会低于1206 (MLCC)的4x7mm (elco)。

另外,如果我们在焊珠之后加载10欧姆负载,则会使其降低,但这意味着我们将产生1W 的加热:-(不可能。:

你推荐什么?

Thx。 提前了很多时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC1120

    男士、

    我们犯了一个巨大的错误、测量射频噪声的时间不够早(在开发过程中由于电源问题导致两次降压...)。

    因此,我们有~1000台设备可供发货,另外还有一个无法正常工作的设计...

    现在、我需要修复
    A.我拥有的附加器件
    B.重新设计电路、
    欢迎使用所有帮助/提示。

    案例:我们有24V Vcc 输入以及标准 CC1120 434MHz 窄带设计(TI 模板、仅 Vcc 内的一个磁珠)。
    我们没有任何空间、电路太小、我们需要 PCB 两侧都有器件。

    我不喜欢射频电路中的任何降压转换器、但在本例中(24V -> 3.3V)、我们没有机会。
    我们使用的降压转换器可实现高达2A 的分组 PWM、这是我们不需要的(60mA 足以满足要求)、但这正是他们设计的(以及市场提供的)。

    发生什么情况:我们不会在距离载波50kHz 步长处获得高达-35dB 的噪声。

    VCC 显示80mV pp@ 50kHz:

    如果我们将60uF 并联(在磁珠后面)、则噪声更小、但仍然不能完全正常工作


    对于我们已经在这里的1000件、我可以使用它、也许使用100uF -但我发现100uF 不会低于1206 (MLCC)的4x7mm (elco)。

    另外,如果我们在焊珠之后加载10欧姆负载,则会使其降低,但这意味着我们将产生1W 的加热:-(不可能。:

    你推荐什么?

    Thx。 提前了很多时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一:由于您的空间非常紧张:您在进行更改时有何种程度的自由?  

    我将开始研究一些去耦电容器。 从 AVDD_XOSC 开始、查看更改电容是否会更改输出频谱。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之三、

    很高兴您能看到它。

    空白:附加后、您会发现顶部和底部-非常脏;大多数部件为0402。

    去耦电容器:从不想接触这些;它们都处于47nF -您会将它们改变到什么范围、我们必须寻找哪些潜在的副作用?

    爬虫程序/CC:

    顶部:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在一个点上做了一个实验、一次移除了一个去耦电容器以检查对输出频谱的影响、而 XTAL 的那个是导致变化的第一个。 您还可以查看 SYNTH 去耦。  

    我建议您在这里执行相同的操作、逐个删除、以查看删除一个是否会产生影响。 这样、您就会得到一个指示、指示您是否尝试更改该特定值是否具有值。 不确定应该尝试哪种值、由于频率较低、可能需要尽可能高的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改去耦电容器不会产生这种影响。
    最有优势的是靠近 CC 的大电容(47或更好的100 uF)。
    当我查看哪个电容器、或者根据电路中的空间/位置、我可以为此"挂起":
    您的基准电压为10nF C171、远离 CC、与许多其他47nF 电容并联。 这有什么意义?

    另一个非常积极的影响是将磁珠更改为10欧姆 R。根据您的经验、问题是:如果我们删除磁珠、我们必须寻找什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于某些系统、通常在使用电池时不需要磁珠。 该磁珠通常用于消除/滤除来自电路其他部分进入 C1120部分的噪声。 您是否已研究过不同的磁珠、以查看您是否找到覆盖50kHz 的磁珠?  

    如果您使用10欧姆电阻器、IR 压降是否会成为问题?  

    C171为 PA 提供 交流 接地。 您希望在50kHz 进入射频路径之前抑制它、此时它已经位于射频路径中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之三、让您随时了解我们的调查结果:
    给定线圈之后输出3.3V 的降压转换器、以2x22uF 缓冲(默认参考 电路)。
    然后、它通过磁珠进入 CC 电路。
    我们衡量了哪些影响:

    无论出于何种原因、在焊珠之前添加大电容器与在焊珠后面放置大电容器相比、没有什么好处。

    在10dB 已编程的 PA 的情况下、10R 产生的~0.5V 损耗不会产生影响- R47显然具有影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考设计上使用的磁珠以射频频率为目标、这意味着它在您的情况下并不理想。 RC 滤波器(CC1120侧的10 Ω 或更低+电容)可能会产生更好的影响。 我很快了解了 Murata 磁珠选择、看起来大多数磁珠的目标是具有尽可能低的直流电阻、50kHz 时的电阻将太低、从而产生足够的影响。  

    使用 RC 滤波器、您无需更改布局即可获得足够的滤波、只需进行 BOM 调整即可。