This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:IEEE 802.15.4g SimpleLink 远距离5Kbps 数据包格式

Guru**** 2588485 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/956927/cc1352p-ieee-802-15-4g-simplelink-long-range-5-kbps-packet-format

器件型号:CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

IEEE 802.15.4g SimpleLink 远距离5Kbps 数据包格式的详细信息、如

前导码计数:2字节?
同步字长度:32位?
标题:?
CRC:4字节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    远距离模式的详细说明如下: https://www.ti.com/lit/pdf/swra642

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如下所示、SmartRF Studio 中有 Simplelink 远距离5kbps 数据包格式、但 没有在 simplelink_cc13x2_xx26x2_SDK 中使用的 IEEE 802.15.4g Simplelink 远距离5kbps 数据包格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尝试添加的图像不可见。 请使用"插入/编辑媒体"  

    "IEEE 802.15.4g Simplelink 远距离5kbps 数据包格式、用于 simplelink_cc13x2_xx26x2_sdk":您是否可以具体说明您在使用15.4g 和 LRM 的 SDK 中引用的示例等?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上为5Kbps Simplelink 远距离数据包格式。 它可以通过 SmartRF 监听器的 Generic - Simplelink 远距离5Kbps 模式进行捕获。

    Simplelink_cc13x2_cc26x2_SDK_4_10_00_78生成的数据包可通过 IEEE 802.15.4g - Simplelink 远距离5Kbps 模式进行捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道我们有15.4g 兼容版本的 LRM、因此我需要深入研究。 您在这里展示的是如何设置监听器、您是否能够发布您如何设置 TX 侧? (使用哪种设置的示例)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 TI 15.4-stack 收集器或传感器示例的 CC1352p-2 Launch Pad、然后通过 SysConfig 配置 Phy 类型:5kbps 简单远距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜是这样

    802.15.4g Simplelink 远距离5kbps 模式使用802.15.4g 数据包格式、具有长距离技术 (20kchip/s、2-GFSK、Conv. FEC r=1/2 k=7,DSSS SF =2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我希望上下文避免在侧面回答问题。

    是的、这是一个通过 LRM 编码的15.4兼容数据包。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    详细数据包格式请参见 IEEE 802.15.4g SimpleLink 远距离5Kbps

    前导码计数:  
    同步字长:  
    标头:  
    CRC:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在这里是否是指 LRM 数据包的数据包格式(数据包在空中的样子)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     IEEE 802.15.4g SLR 数据包请参阅以下内容:

    我想知道  前导码计数和同步字长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的模式与 SmartRF 中的默认5kbps 相同。

     

    前导码:0x02 (2字节)

    同步字:0x20 (32位)

    标头:

                   由无线电提供:2字节

                   由 MAC 添加:9 (MAC)+ 14 (安全)+ 8 (外部地址)+ 2 (帧控制)字节

    CRC:4字节

     

    您可以通过查看 ti_radio_config.c 来验证 PHY 设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在 SmartRF Studio 中为5Kbps Simplelink 远距离模式、可 通过 Sniffer 的"Generic - Simplelink 远距离5kbps"模式进行捕获。

    监听器无法使用"IEEE 802.15.4g - Simplelink 远距离5kbps"模式捕获该数据。

    我想知道"IEEE   802.15.4g - Simplelink 远距离5kbps"模式的数据包格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的最后一位是针对那个后一位。

    对于 TX:MCU 生成15.4数据包。 它被发送到调制解调器、调制解调器在其上进行 LRM 编码并通过无线方式发送。 如果您使用 SmartRF Studio、您应该能够看到您拥有的是15.4数据包。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    802.15.4g 数据包格式请参阅以下内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要后退一步:您需要此信息的目的是什么?  

    您是否了解过浮点?  

    前导码:0x02 (2字节)

    同步字:0x20 (32位)

    标头:

                   由无线电提供:2字节

                   由 MAC 添加:9 (MAC)+ 14 (安全)+ 8 (外部地址)+ 2 (帧控制)字节

    CRC:4字节

     

    您可以通过查看 ti_radio_config.c 来验证 PHY 设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面提供的数据包格式适用于 SimpleLink 远距离模式。 它 可以通过"通用- Simplelink 远距离5Kbps "模式由监听器捕获。

    还有另一种数据包格式是 "IEEE 802.15.4g - Simplelink 远距离5kbps"模式。 因为 基于 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_20_06_01的 CC1352P 应用的数据包仅在  "IEEE 802.15.4g - Simplelink 远距离5kbps"模式下捕获。