Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、
IEEE 802.15.4g SimpleLink 远距离5Kbps 数据包格式的详细信息、如
前导码计数:2字节?
同步字长度:32位?
标题:?
CRC:4字节?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
远距离模式的详细说明如下: https://www.ti.com/lit/pdf/swra642
它在 SmartRF Studio 中为5Kbps Simplelink 远距离模式、可 通过 Sniffer 的"Generic - Simplelink 远距离5kbps"模式进行捕获。
监听器无法使用"IEEE 802.15.4g - Simplelink 远距离5kbps"模式捕获该数据。
我想知道"IEEE 802.15.4g - Simplelink 远距离5kbps"模式的数据包格式。
上面提供的数据包格式适用于 SimpleLink 远距离模式。 它 可以通过"通用- Simplelink 远距离5Kbps "模式由监听器捕获。
还有另一种数据包格式是 "IEEE 802.15.4g - Simplelink 远距离5kbps"模式。 因为 基于 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_20_06_01的 CC1352P 应用的数据包仅在 "IEEE 802.15.4g - Simplelink 远距离5kbps"模式下捕获。