请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1125DK 主题中讨论的其他器件:CC1125、 CC1200
您好!
我 正在使用配置 为4GFSK、25KHz BW (符号速率:12ksps)的 cc1125芯片组。
我在 Tx 完成 中断和 Rx 完成中断 (GPIO0上的 RxTx 中断)中观察到大约580us 的差异。 在示波器上观察到中断。
请告诉我这种差别的原因。 这种差异非常大。 如何最小化?