This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125DK:TX 和 Rx 完全中断时序差异

Guru**** 2507185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/854279/cc1125dk-tx-and-rx-complete-interrupt-timing-difference

器件型号:CC1125DK
主题中讨论的其他器件:CC1125CC1200

您好!

 

  正在使用配置   为4GFSK、25KHz BW (符号速率:12ksps)的 cc1125芯片组。

我在   Tx   完成 中断和 Rx 完成中断 (GPIO0上的 RxTx 中断)中观察到大约580us 的差异。 在示波器上观察到中断。

请告诉我这种差别的原因。 这种差异非常大。 如何最小化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了避免误解: 您在 RX 和 TX 侧使用 www.ti.com/.../swru295e.pdf 中表10中的哪个信号、并且您是否在这些信号的正边沿或负边沿上进行测量? 您能否发布一张显示测量值的图片?  

    580us 约为8位@12kbps。 可能是 PA 振幅导致了这种情况。

    为什么短时间在这里很重要?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表10中的信号:  PKT_SYNC_RxTx (值-6) 我在  RX 和 TX 侧使用此信号,我在 下降 Eadge (Rx/TX 中数据包的末尾)上测量。

    图片已附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RX 链中的一些信号处理需要一些符号延迟。 我相信、如果您关闭 RX 侧的 Viterbi、延迟将会更短。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    cc1200中的这种行为是否也相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在 CC112x 和 CC1200上调制解调器相当相似。