请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101 大家好、
以下是客户的请求:
正如标题所述、当矢量网络分析器用于驻波测试时、会设置特定的频率点、并且该频率点范围内的驻波将跳转。
例如、当使用900频带模块时、当频率点设置为875MHz 时、驻波将在875MHz 范围内从1.1跳转到2.3。 当使用400频带模块时、在400频带范围内也会发生同样的情况。


您能帮您检查这一点吗?
谢谢、此致、
Nick