This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:当矢量网络分析器用于驻波测试时、会设置一个特定的频率点、驻波将在该频率点的范围内跳转。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1173713/cc1101-when-the-vector-network-analyzer-is-used-for-standing-wave-test-a-certain-frequency-point-is-set-and-the-standing-wave-will-jump-within-the-range-of-this-frequency-point

器件型号:CC1101

大家好、

以下是客户的请求:

正如标题所述、当矢量网络分析器用于驻波测试时、会设置特定的频率点、并且该频率点范围内的驻波将跳转。

例如、当使用900频带模块时、当频率点设置为875MHz 时、驻波将在875MHz 范围内从1.1跳转到2.3。 当使用400频带模块时、在400频带范围内也会发生同样的情况。

您能帮您检查这一点吗?

谢谢、此致、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是否可以在对讲机设置为 STATUS_Rx 载波时测量 VSWR?

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    如何将无线电设置为 STATUS_Rx 载波? 客户尝试了一些寄存器配置、但它似乎不符合您的 STATUS_Rx 载波要求。

    谢谢、此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需将无线电设置为连续 Rx:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量的目的是什么?  不确定我是否理解您要做的事情。