This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:相同软件模块的距离测量结果为何差异很大?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1171855/cc1350-why-did-the-range-measurement-of-the-modules-that-are-the-same-software-give-very-different-results

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他器件: CC1310

您好!

在我们的公司中、我们有一个射频模块设计、其中使用 CC1350参考设计的868MHz 路径、但该设计是通过不完全符合 CC1350参考设计中平衡-非平衡变压器电路的布局而实现的。 我想把它称为 Design 1。

我在参考设计中考虑了平衡-非平衡变压器电路的尺寸和位置、从而更新了设计。 我想将其称为设计2。

在这两种设计中测量功率时、设计2优于设计1、尽管测量结果可变。 因此、在两个设计软件中都使用"2.5kbps、SimpleLink 远距离"进行距离测量。 距离测量是通过将设计1作为发送器和接收器进行通信、然后将设计2作为发送器和接收器进行通信来完成的。 而设计的结果为1米、450-500米;设计2仅为170米。

我不理解的是、这两种设计在相同频率下使用、在完全相同的软件下使用、为什么会给出如此不同的距离结果? 我期待各位对这一问题发表有益的评论。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能有很多原因-如果不了解差异的更多细节、很难说、但电路板布局的变化可能会产生很大的影响(具体取决于它们是什么)。

    为了进行初始比较、您是否在两种设计上执行了传导测量(TX 输出功率和 RX 灵敏度)?

    此致、
    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过对卡进行更改、该设计与参考设计更加相似。 这难道不应该做出积极的改变吗? 我只需说、作为设计2中的一个错误、覆盖射频路径的部分中的任何层都没有接地平面。 我可以想象这会产生不良影响、但会产生如此大的影响吗?

    TX 输出功率在两种设计中均使用同轴电缆完成。 测量结果根本不稳定、因此我无法给出准确的结果、但测量值为:设计1为-2dBm、设计2为3.5-4dBm。

    未测量 RX 灵敏度。 为此、我将测量 SmartRF Studio 的 RSSI 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在整个射频路径下有一个稳定且不间断的 GND 层非常重要-如果情况不是这样、性能可能会显著降低、因此这可能是范围缩小的一个原因。

    有关     PCB 布局指南的更多信息、请参阅 SWRA640的第4节(CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项):www.ti.com/.../swra640。 我们通常建议使用4层板层叠、将 L2用作射频接地。

    如需测量灵敏度、请参阅以下应用手册以获取指导:

    灵敏度通过测量 PER (分组差错率)进行测量-您也可以使用 SmartRF Studio 和信号发生器(或另一个设置为 TX 的 LaunchPad)进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在"CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项"文档中阅读、RF 路径下应该有一个连续的 GND 层、但设计已经完成。 我希望这不是问题的全部原因。

    虽然设计1的范围相当低、但通过应用"2.5kbps、SimpleLink 远距离"将其提升到了这个级别。 我很好奇的一点是:我没有意识地选择调制或数据速率等变量。 我们的优先级是高范围。 我们当前使用的调制和数据速率设置是否为我们提供最大范围? 或者、我们是否需要进行不同的设置来实现更高的距离?

    非常感谢您的所有回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="529618" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1171855/cc1350-why-did-the-range-measurement-of-the-modules-that-are-the-same-software-give-very-different-results/4409499 #440949"]测量结果完全不稳定[/quot]

    请详述一下。  

    您正在运行哪些软件以及如何测量? 您必须先控制传导测量、然后再开始辐射测量。   

    此外、我已经多次看到、当设计应遵循参考设计时、通常情况下、设计不遵循参考设计。 这意味着最可能需要进行布局审查。

    您使用的是哪种类型的天线等? 您是否知道天线匹配等是否良好?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的软件:基本上、使用了 rfEasyLinkTx 和 Rx 软件、并进行了一些添加。

    未进行辐射测量。 首先、我想说的是、此模块用于无线远程控制、功率测量是通过控制的广播来测量的。 功率测量如下:将同轴电缆焊接到射频路径输出、并通过频谱分析仪监测信号强度。 如果我还解释结果不恒定、我会看到功率级别非常可变、即使我连续执行我提到的测量。 例如、我在设计2中也看到了7dBm 功率级别、但我也看到了1dBm 功率级别。 设计1中也会发生这种情况。

    天线是微型螺旋天线。 设计1或设计2中未完成天线匹配、但在其他试验设计中添加了 PI 匹配网络。

    我知道、与参考设计相比、我们的设计仍然缺少很多。 这是一个试用设计、我们想了解设计1将会有哪些改进。 实际上、我知道有许多因素会导致性能不佳。 我不理解也不想问的是:设计在相同条件下工作、唯一的区别是射频路径的布局。 我无法理解这两 个相似的电路板的范围为何如此不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用 CW 测试传导功率。 此外、还需要产品之间的确切差值才能解释差异。  

    不清楚您使用的是 CC1350 (在这种情况下、原因是什么)还是 CC1310 (在这种情况下、为什么使用 CC1350参考设计作为起点)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不使用 CC1310芯片。 我们使用的是 CC1350芯片、但仅使用868MHz 总线。 因为、它计划在未来的2.4GHz 频带中生产。 但在另一个问题中、TI 说、即使我们使用 CC1350芯片、使用 CC1310参考设计也会更高效。 我们已经尝试过、尚未对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想将低于1GHz 和 BLE 结合使用、则使用 CC1350将会耗尽存储器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我将关闭此主题、因为 我将转向直接电子邮件支持。
    此致、
    Zack