主题中讨论的其他器件: CC1310
您好!
在我们的公司中、我们有一个射频模块设计、其中使用 CC1350参考设计的868MHz 路径、但该设计是通过不完全符合 CC1350参考设计中平衡-非平衡变压器电路的布局而实现的。 我想把它称为 Design 1。
我在参考设计中考虑了平衡-非平衡变压器电路的尺寸和位置、从而更新了设计。 我想将其称为设计2。
在这两种设计中测量功率时、设计2优于设计1、尽管测量结果可变。 因此、在两个设计软件中都使用"2.5kbps、SimpleLink 远距离"进行距离测量。 距离测量是通过将设计1作为发送器和接收器进行通信、然后将设计2作为发送器和接收器进行通信来完成的。 而设计的结果为1米、450-500米;设计2仅为170米。
我不理解的是、这两种设计在相同频率下使用、在完全相同的软件下使用、为什么会给出如此不同的距离结果? 我期待各位对这一问题发表有益的评论。 提前感谢您。