主题中讨论的其他器件: CC1101
尊敬的所有人:
我们目前正在搜索433MHz ISM 频带中的收发器 IC。
我们发现 采用 UltraCSP 封装的 TI CC1000非常适合我们的应用。
遗憾的是、此 IC 已停产(?) UltraCSP-封装中不会有替代产品?
TI 是否有类似尺寸的替代产品?
谢谢你。
Christian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
UltraCSP 不是适用于广泛市场的最佳封装格式、但在尺寸方面、这种格式有多种优势。 当前的裸片尺寸与 CC1000 UltraCSP 的尺寸相似或更小、但其特性显著增强、例如包含多个处理器和存储器。
请将您购买的 TI 器件型号作为裸片发送。 如果裸片是可选件、则应选择我们的大多数无线 MCU 或收发器。
由于裸片不是标准交付格式、因此此选项仅 适用于高产量产品。
此致、
Richard