This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1000:UltraCSP 封装已停产/替换

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1000, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1178958/cc1000-ultracsp-package-discontinued-replacement

器件型号:CC1000
主题中讨论的其他器件: CC1101

尊敬的所有人:

我们目前正在搜索433MHz ISM 频带中的收发器 IC。

我们发现 采用 UltraCSP 封装的 TI CC1000非常适合我们的应用。

遗憾的是、此 IC 已停产(?) UltraCSP-封装中不会有替代产品?

TI 是否有类似尺寸的替代产品?

谢谢你。

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要使用 CC1000? 这是否意味着您有一个非常旧的不使用前导码/同步的传统协议? 如果是这种情况、CC1101可能会提供最佳性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、此项目的 PCB 仅为4mm x 10mm。 我们必须将 尺寸缩小到3mm x 10mm、CC1000似乎是微型封装(UltraCSP)中唯一的收发器(433MHz)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UltraCSP 尺寸为2.3 x 4.0mm、但仍需要一个晶体、多个去耦电容器和多个外部无源组件、这使得整体解决方案比 UltraCSP 本身的实际尺寸大得多。

    如何控制 CC1000?

    是否有以868MHz 或433MHz 运行的选项是强制性要求?

    更改尺寸格式的任何选项如7 x 7 mm?

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    正如我在上面写的... 实际的 PCB 为4mm x 10mm、具有一个400MHz 收发器以及一个晶体和大约30多个组件。  

    我们必须在未来缩小尺寸-遗憾的是、这受到射频收发器的限制。

    我们没有考虑更改为 868MHz -是否有更小的可用电路?

    收发器由微控制器控制。

    有什么想法吗? 谢谢、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们提供868MHz 的 SIP、它们为7x7mm、具有 MCU、无线电和所有内置组件... 但不是433MHz。

    我们没有任何收发器可满足您在433MHz 下的尺寸要求。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢你的答复。

    TI 未来产品系列中采用 UltraCSP 封装的 CC1000是否没有替代产品(或类似收发器)?

    您的射频收发器的裸片怎么样? 它们是否要小得多?

    我们在此 PCB (LTCC 基板)上安装了一些其他裸片 IC。 一个甚至是 TI 提供的(但不是射频收发器...)。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UltraCSP 不是适用于广泛市场的最佳封装格式、但在尺寸方面、这种格式有多种优势。 当前的裸片尺寸与 CC1000 UltraCSP 的尺寸相似或更小、但其特性显著增强、例如包含多个处理器和存储器。

    请将您购买的 TI 器件型号作为裸片发送。 如果裸片是可选件、则应选择我们的大多数无线 MCU 或收发器。  

    由于裸片不是标准交付格式、因此此选项仅 适用于高产量产品。  

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我将尝试与 MICROSS 和涉及的 TI 联系、以了解有关作为裸片的收发器的更多详细信息。

    此致

    Christian