大家好
我们在配置为正常模式的 CC125收发器方面遇到了问题。
我们正在测试一个无线电系统、其中发送器单元每50ms 定期向接收器单元发送数据包。 接收器单元通过 Boost-XL 演示板嵌入 CC1125收发器。
当接收器单元正确检测到数据包时,它会向发送器单元发回一个数据反馈包。
发送器和接收器单元使用单个频率通道进行通信。
在良好质量的链路环境中测试系统(即发送器和接收器单元之间的距离小于1米、两个单元正确安装天线)、我们是
观察到 CC1125收发器无法正确检测发送器发送的约5%的数据包。
通过适当的测量、我们已验证发送器单元是否正确发送数据包、而在接收器侧时间、前导码似乎不正确
已解调。在期望0x55可预处理时,在某些情况下,我们在大多数前导码时间内测量连续高电平信号,在其他一些情况下,我们接收到的前导码太短,如所示
其他情况下、前导码似乎正确、但数据包与发送器发送的数据包不同。
即使 在连续 RX 模式下使用 CC1125将 boos-XL 板连接到射频工作室工具、我们也观察到了同样的行为。
在我们的环境中、没有其他器件以我们的工作频率进行传输、并且 CC1125收发器的配置似乎是正确的、这是使用射频计算得出的
Studio 软件(请参阅随附的文件以了解我们的配置详细信息)
是否有人能够就这种奇怪行为的可能原因向我们提供想法/建议?
使用射频 Studio 工具在数据包 RX 模式下测试相同的收发器、一切工作正常、并且100%的数据包被正确检测。
两种配置中有何不同、可在接收数据时产生此类不同行为?
提前非常感谢您提出的任何帮助想法/建议
此致
e2e.ti.com/.../CC1125_5F00_simple_5F00_link_5F00_reg_5F00_config.c