This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:使用 SCE 每秒通过 I2C 读取 OPT3001、预期的功耗数据是多少?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/754711/cc1352p-using-sce-to-read-the-opt3001-per-second-through-i2c-what-is-the-expected-power-consumption-data

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其它部件:OPT3001IMETER-BOOST

您好!

我正在尝试 设置一个 SCE 演示、以向我的客户展示。 我 曾预期使用 I2C 读取 opt3001传感器将达到3uA @100Hz。 但我得到的平均电流高达15uA@1Hz。  我想  。、如果有一个近场演示来展示使用 I2C 或 SPI 时的 SCE 性能、则 CC1352P 数据表中的功耗数字仍然不完整。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yue:

    在这种情况下、您如何测量电流、以及您在什么硬件上测量电流? I2C 和 SPI 之间存在差异、其中 I2C 是位拆裂的、SPI 具有实际的硬件支持。

    SCS 中有一些有关如何使用 SPI 的示例、请查看示例中"Launchpad + ULP SENSE BoosterPack"部分的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M-W、

         感谢您的回复。 这是否意味着 I2C 将具有更高的功耗? SCE 中是否有使用 I2C 的近示例?  

    关于我的测量、我使用了 CC1352P 和 IMETER-BOOST、 在测试 ADC 示例@1Hz 时、我可以获得2uA 的 AVR 电流、我认为我的设置是可以的。  我的测试项目如附件所示。 BTW,在测试中,我移除了 LP 上的所有跳转,并使用电池为 CC1352P 供电。 此外、我没有插入实际的 opt3001 HW[也不安装 I2C 上拉电阻器]。

    e2e.ti.com/.../cc1352pAls.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yue:

    有一个可用于 SensorTag 的 I2C 示例、您可以查看该示例。 与具有实际硬件模块的位拆裂实现相比、我希望更高的功耗。

    从您的 SCS 项目中可以看到、它似乎没有被配置为"低功耗"模式。 您可以在"Power and Clock Settings"选项卡中从活动状态更改为低功耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M-W、

    我将哪个选项设置为低功耗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 SCE 帮助文件中可以看到 I2C 主设备在低功耗模式下不可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、您如何看待上述@1Hz 功耗数据? 我得到了24uA 的 Iavr、它超出了我的预期。 您是否有关于 I2C 的功耗数据? 我不清楚这些功耗是如何产生的? 在本例中、我甚至没有插入实际的 OPT3001。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据器件处于工作模式并执行"位拆裂"I2C 这一事实、我认为功耗是合理的。 正确的做法是、I2C 主 API 要求器件处于工作模式、但要获得所需的低数字、则需要处于 LP 模式。