请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352P 主题中讨论的其它部件:OPT3001、 IMETER-BOOST
您好!
我正在尝试 设置一个 SCE 演示、以向我的客户展示。 我 曾预期使用 I2C 读取 opt3001传感器将达到3uA @100Hz。 但我得到的平均电流高达15uA@1Hz。 我想 。、如果有一个近场演示来展示使用 I2C 或 SPI 时的 SCE 性能、则 CC1352P 数据表中的功耗数字仍然不完整。