This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1350STK:低于1GHz - RF/CC1350/CC1350STK

Guru**** 1931890 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350STK, BLE-STACK, CC1350, TMP007
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/703221/rtos-cc1350stk-sub-1-ghz---rf-cc1350-cc1350stk

器件型号:CC1350STK
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACKCC1350

工具/软件:TI-RTOS

我正在从 CC1350STK sensortag 获取数据。

我知道用于手机的应用、但我想将数据传送给 TI。

我可以在 SmartRF Studio 中发送数据、我知道要发送什么。 但我希望自动向 TI 获取温度(或不同的测量)信息、然后我将通过蓝牙将此数据发送到手机。

我无法为 sensortag 编写代码。  

我能否读取 CC1350STK 上的代码 ? 如果我读取代码、我可以为我的项目编写类似的代码。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看以下内容:

    dev.ti.com/.../quick-start-guide.html

    CC13x0 LaunchPadTm是使用 BLE-Stack 开发应用程序的主要开发套件,但您应该能够将代码放在 CC1350SDK 中,因为唯一的区别是板级配置文件等

    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我进行了研究、但这些信息不足以解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恐怕除了 BLE 堆栈和使用 BLE 堆栈提供的示例代码之外、我们没有其他任何东西。
    如果您要将数据包从 sensorTag 发送到手机、则除了使用 BLE 之外、您没有其他任何选择。

    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想使用低于1GHz 的器件将数据包从 sensortag 发送到 TI、而不是使用 BLE 将数据包发送到手机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "从 SensorTag 到 TI "和"从 TI 到电话"是什么意思?
    您所指的 TI 器件是什么?

    我已经向您发送了一个指向我们可以在 BLE 端提供的内容的链接。 对于低于1GHz 的通信、您可以使用我们的任何传播示例。

    您还可以查看 CC13x0 SDK 中的 rfWsnNodeBleAdv 示例。 此示例集成了 micro-BLE 堆栈  ()以提供 BLE 广播

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、我将使用 cc1350和 cc1350stk (sensorTag)。
    我在 CCS 中查看示例、但我无法从 sensortag 获取温度数据。 我正在尝试将数据 sensortag 添加到 TI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的 sensorTag 与 TMP007搭配使用、您可以查看以下代码:

    dev.ti.com/.../

    并将其移植到 sensorTag
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想再问一个问题。
    我调试了 sensortag (RF TX)和 cc1350 LaunchPad (RF RX)。
    如何将数据从 sensortag 发送到 Launchpad,以及如何在 SmartRF Studio 中看到这些数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在 sensorTag 上使用默认的 rfPacketTX 示例并将 LP 连接到运行 Studio 的 PC、只要您选择50kbps 设置、您就能够使用 Studio 接收数据包。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。