This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:专有通信协议- 169MHz 时为2-GFSK、1Mbps

Guru**** 2390260 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1311P3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1180251/cc1311p3-proprietary-communication-protocol---2-gfsk-1mbps-at-169mhz

器件型号:CC1311P3
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、我们为低功耗远距离数据传输购买了200块 CC1311P3 (您的新型高级芯片)测试芯片。 我们的传感器位于 Wadi al-Arab 沙漠(以色列)。 传感器必须实时传输遥测数据。 我们需要1兆位/秒的速度。 根据护照数据、此芯片在169MHz 时必须支持1Mbps。 但在程序选项中、SmartRF Studio 7和 SysConfig 没有此类设置。 这些芯片能否以169MHz 的频率和1Mbit/s 的高速率以2GFSK 调制传输数据? 是否可以获取相应模块参数(专有通信协议- 169MHz 时为2-GFSK、1Mbps)的寄存器设置? 非常感谢您的帮助。 谢谢你。 Gennadiy Z.、CTO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将使用以下设置作为 SysConfig 的起点、选择"自定义 PHY 设置":

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是基于哪种 phy? 我注意到、偏差的设置不同于868MHz 的1Mbps 设置。 您是否已验证覆盖列表?  

    phys syscfg 使用的是从在.somes 文件中设置的 xml 文件获取的、但不记得在哪里。 在这种情况下、完全可以添加额外的 phy。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!
    遗憾的是,我在程序(SysConfig)中找不到此类设置- 169 MHz (CC1311P3RGZ)的自定义 PHY 设置。
    电路板选择是否会影响这些设置? 我没有在选项中选择板。
    我们制造自己的定制板。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gennadiy、  

    我也会看到这个。 您可以从 Smart RF Studio 导出设置进行测试。

    我将从868MHz 1Mbps PHY 开始、然后修改频段并导出这些设置。  

    若要在 Code Composer Studio 项目中使用这些设置、请执行以下操作:

    1:仅使用默认设置、无需任何修改即可编译工程一次。

    2.然后右键单击 SysConfig 文件并从编译中排除。

    3.将 SmartRF Studio 中的无线电设置复制到 CCS 项目中的无线电配置文件中。  

    4.再次构建项目。 这应该使用新的设置来执行。  

    我很快就会测试这个、并返回给您。

    此致、
    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。

    我还没有成功。

    您是否测试过您的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gennadiy、

    似乎需要进行一些设置更改。 我很快会回来咨询 PHY 专家。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我希望您能提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您有完全相同的芯片- CC1311P3吗? 您选择了什么调试板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用了相同的芯片 CC1311p3和内部评估板来获取链接。 我们尚未测试1Mbps。

    我们的专家正在度假。 我们只能在新年后回来。  

    请查看此应用手册以获取新 PHY 的设置:

    https://www.ti.com/lit/an/swra682/swra682.pdf

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     CC1311P3  2-GFSK 存在相同的问题、169MHz 时为1Mbps。 这些社区提供的解决方案并未奏效。

     需要 TI 的寄存器设置。

    Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg 和 Gennadiy、  

    遗憾的是、我们目前还没有此频段中的高速设置的时间表。

    此器件的 LaunchPad 已发布。   https://www.ti.com/tool/LP-CC1311P3

    希望使用 SmartRF Studio 生成和测试设置以及调试将变得更加简单。  

    很抱歉,我目前没有更好的答案。  

    此致、

    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SID,您是否已检查低频(169 MHz)是否会影响可用的最大数据速率(x0产品的最大速率为1.5 Mbps @ 433 MHz)?