Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、
大家好、我们为低功耗远距离数据传输购买了200块 CC1311P3 (您的新型高级芯片)测试芯片。 我们的传感器位于 Wadi al-Arab 沙漠(以色列)。 传感器必须实时传输遥测数据。 我们需要1兆位/秒的速度。 根据护照数据、此芯片在169MHz 时必须支持1Mbps。 但在程序选项中、SmartRF Studio 7和 SysConfig 没有此类设置。 这些芯片能否以169MHz 的频率和1Mbit/s 的高速率以2GFSK 调制传输数据? 是否可以获取相应模块参数(专有通信协议- 169MHz 时为2-GFSK、1Mbps)的寄存器设置? 非常感谢您的帮助。 谢谢你。 Gennadiy Z.、CTO