This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:如何通过 Segger J-Link 调试器对 CC1312R 的 FW 进行编程

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1173554/cc1312r-how-to-program-the-fw-of-cc1312r-by-segger-j-link-debugger

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:SEGGER

尊敬的 TI:

由于 CC1312R 的 FW 可由 Segger J-Link 调试器进行编程、在 Code Composer Studio 编译源代码后、我可以在哪里微调 FW 文件?

  Segger J-Link 调试器是否介绍了如何对 FW 进行编程的过程?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarvis、

    根据调试或发布的项目配置、您可以在项目文件夹的调试/发布文件夹中找到它。

    下图显示了其中一个示例的文件夹结构。

    SEGGER 的网站提供了有关在 TI 器件上刷写固件的说明。

    https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/technology/ides/ti-code-composer/#using-ti-ccs-with-j-link

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    我已经按照设置 J-Link 支持"( download.segger.com/J-Link/JLink_TI_CCS_plugin_unified)的步骤为 J-LNK 安装了新软件、但调试仍然无法连接它。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarvis、  

    我们在 Code Composer Studio 上支持此调试器和器件。 您能否重新安装 Code Composer Studio、在安装时、也可以单击选项来安装 J-Link 调试器。  

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarvis、

    我能够使用 SEGGER j-link 调试示例。 我在安装 Code Composer Studio 期间安装了调试器插件。

    https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/technology/ides/ti-code-composer/

    安装后、我导入了工程、在工程属性中、我更改了与 Segger J-link 仿真器的连接。  

    之后、我能够调试项目。

    此外、如何将 LaunchPad 连接到调试器? 是否通过适配器进行连接?是否可以共享连接设置的图片?

    此致、

    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    我已重新安装"code composer studio"(ccs_setup_12.1.0.00007)、如果将显示两个安装选项。

    1.当我选择“客户安装”时  ,我没有找到安装 J-Link 调试器的任何选项。

    最后、我选择"完全安装"来安装 code composer studio、但仍然无法使用 uart2echo 示例运行调试模式。  

    1.A. 自定义安装

        

    1.B. 完全安装

        

    2.运行调试模式失败。

      

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所参考的屏幕截图显示了器件系列、您可以在其中选择 Simplelink CC13xx 和 CC26xx 无线 MCU。 下一步是选择调试器。  

    但无论如何、完整安装必须允许您使用 Segger j-link 进行调试。  

    您能否展示 SEGGER 与电路板之间的连接图片。 您是否已验证电路板是否已通电?

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    进行一些调试后、我仍然无法运行 uart2echo SDK 的调试 MOE、但在 J-Link 编程器的 J-Lite 工具对 FW (*。hex)文件进行编程后、我可以使用 uart2echo SDK 获取输出日志。

    我是否有任何方法可以使用 J-Link 编程器运行调试模式?

    下面的屏幕截图 显示我已将 J-Link 连接到我们的 MB、并且 MB 背面的电源 LED 亮起、因此它已通电。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarvis、

    如果我理解正确、您能够成功对器件进行编程、但无法在 Code Composer Studio 上对其进行调试?

    如果连接稳定且您能够闪存、那么我不知道为什么您无法在 CCS 上进行调试。

    您能否尝试先使用 CC1312R Launchpad 在 CCS 上调试项目、然后使用相同的调试设置并调试定制板。 这至少消除了软件设置问题。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    如果我理解正确、您能够成功对器件进行编程、但无法在 Code Composer Studio 上对其进行调试?

    =>是的。

    您能否尝试先使用 CC1312R Launchpad 在 CCS 上调试项目、然后使用相同的调试设置并调试定制板。 这至少消除了软件设置问题。  

    =>如果将 CC1312R launchpad 的上部连接到我们的 MB、我可以运行调试模式。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请单击菜单栏中的"帮助"、然后单击"关于 code composer studio "。 检查安装详细信息。

    在 Installed software 选项卡中、请确保您具有 SEGGER jlink。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    请查看下图、您可以在安装详细信息中找到 SEGGER J-Link。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarvis、  

    很抱歉耽误您的回答。

    您是否仍然遇到此问题? 如果是、请验证此问题摘要。  

    您可以使用 Segger 的 J-lite 编程器进行刷写。  

    您可以使用 Launchpad 中的 XDS 连接来调试电路板上的器件。  

    但您无法在 CCS 上使用 J-Link 调试器进行调试。  

    此致、
    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarvis、

    Jarvis、您好。您也可以在 CCS 上启用调试服务器日志。 这可能会提供有关故障发生时间的有用信息。  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html

    但请注意、调试服务器日志往往很大。 因此、在使用后立即禁用、并仅在需要时启用。  

    此致、
    SID