主题中讨论的其他器件:SEGGER、
尊敬的 TI:
由于 CC1312R 的 FW 可由 Segger J-Link 调试器进行编程、在 Code Composer Studio 编译源代码后、我可以在哪里微调 FW 文件?
Segger J-Link 调试器是否介绍了如何对 FW 进行编程的过程?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jarvis、
根据调试或发布的项目配置、您可以在项目文件夹的调试/发布文件夹中找到它。
下图显示了其中一个示例的文件夹结构。

SEGGER 的网站提供了有关在 TI 器件上刷写固件的说明。
此致、
SID
您好 Sid、
我已经按照设置 J-Link 支持"( download.segger.com/J-Link/JLink_TI_CCS_plugin_unified)的步骤为 J-LNK 安装了新软件、但调试仍然无法连接它。

谢谢。
您好、Jarvis、
我能够使用 SEGGER j-link 调试示例。 我在安装 Code Composer Studio 期间安装了调试器插件。
https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/technology/ides/ti-code-composer/
安装后、我导入了工程、在工程属性中、我更改了与 Segger J-link 仿真器的连接。

之后、我能够调试项目。
此外、如何将 LaunchPad 连接到调试器? 是否通过适配器进行连接?是否可以共享连接设置的图片?
此致、
SID
您好 Sid、
我已重新安装"code composer studio"(ccs_setup_12.1.0.00007)、如果将显示两个安装选项。
1.当我选择“客户安装”时 ,我没有找到安装 J-Link 调试器的任何选项。
最后、我选择"完全安装"来安装 code composer studio、但仍然无法使用 uart2echo 示例运行调试模式。
1.A. 自定义安装

1.B. 完全安装

2.运行调试模式失败。


谢谢。
您好 Sid、
进行一些调试后、我仍然无法运行 uart2echo SDK 的调试 MOE、但在 J-Link 编程器的 J-Lite 工具对 FW (*。hex)文件进行编程后、我可以使用 uart2echo SDK 获取输出日志。
我是否有任何方法可以使用 J-Link 编程器运行调试模式?
下面的屏幕截图 显示我已将 J-Link 连接到我们的 MB、并且 MB 背面的电源 LED 亮起、因此它已通电。

谢谢
您好 Sid、
如果我理解正确、您能够成功对器件进行编程、但无法在 Code Composer Studio 上对其进行调试?
=>是的。
您能否尝试先使用 CC1312R Launchpad 在 CCS 上调试项目、然后使用相同的调试设置并调试定制板。 这至少消除了软件设置问题。
=>如果将 CC1312R launchpad 的上部连接到我们的 MB、我可以运行调试模式。
谢谢。
您好、Jarvis、
Jarvis、您好。您也可以在 CCS 上启用调试服务器日志。 这可能会提供有关故障发生时间的有用信息。
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html
但请注意、调试服务器日志往往很大。 因此、在使用后立即禁用、并仅在需要时启用。
此致、
SID