因此 、根据该主题、TI 正在为1310进行一些433MHz 设置。 这是六年前的事。 它们是否在任何地方发布? 我可以告诉您使用868MHz、然后告诉您使用 SmartRF Studio 生成配置的所有 SDK 示例。 但这不支持 HS 模式或433MHz 频带。
那么、TI 是否刚刚放弃了对1310的433MHz 支持?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Max:
CC1310的数据速率可达1Mbps、但未经我们验证。 如果要使用1Mbps 数据速率、可以从 SmartRF Studio 中找到设置。 您可以将868MHz 的500kbps PHY 作为起点。 将频率更改为433MHz。 在覆盖编辑器中、 将0x18000200替换为 0x18000280。
该覆盖将把 LO 分频器频率更改为适合433MHz 频带的值。
要使1Mbps 正常工作、需要进行一些测试。 查看此应用报告、了解 PHY 的开发方法: https://www.ti.com/lit/an/swra682/swra682.pdf
此致、
Haiatullah