This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:在 SDK 中设置433MHz

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1190995/cc1310-settings-for-433mhz-in-sdk

器件型号:CC1310

因此  、根据该主题、TI 正在为1310进行一些433MHz 设置。 这是六年前的事。 它们是否在任何地方发布? 我可以告诉您使用868MHz、然后告诉您使用 SmartRF Studio 生成配置的所有 SDK 示例。 但这不支持 HS 模式或433MHz 频带。  

那么、TI 是否刚刚放弃了对1310的433MHz 支持?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SmartRF Studio 中提供了 CC1310和433MHz 设置。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、抱歉、请为其提供资金、安装了较旧版本。 不过、是否有任何快于50kbps 的数据速率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特征化设置在 Studio 中列出。  

    请告诉我您正在寻找什么、然后我可以查看我们的射频团队是否能为您提供帮助。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有传言说,433MHz 浮动时的设置为1Mbps;),这将大有帮助。  

    我们需要在几米内以435MHz 的频率进行传输。 我们需要每秒传输大约800KB、如果可能、还需要传输更多。 即使没有官方设置、确认它在物理上是可能的/不可能的、也会对我们大有帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    CC1310的数据速率可达1Mbps、但未经我们验证。 如果要使用1Mbps 数据速率、可以从 SmartRF Studio 中找到设置。 您可以将868MHz 的500kbps PHY 作为起点。 将频率更改为433MHz。 在覆盖编辑器中、 将0x18000200替换为 0x18000280。

    该覆盖将把 LO 分频器频率更改为适合433MHz 频带的值。  

    要使1Mbps 正常工作、需要进行一些测试。 查看此应用报告、了解 PHY 的开发方法: https://www.ti.com/lit/an/swra682/swra682.pdf

    此致、

    Haiatullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Haiatullah、

    好的、非常感谢您提供的信息。 我想这可以让我们开始。  

    您好!

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2363574