主题中讨论的其他器件: CC1352P、 CC1312R、CC1352R、 LAUNCHXL-CC1352R1
您好!
我描述的是具有359-430MHz 频率的 CC1312R1 Launch Pad 以1Mbps 的速度运行。 我感兴趣的频率为350MHz 至380MHz (但是、359-380MHz 应该适合我的应用)。 按照 TI 支持方法、先从 868MHz 下的1Mbps PHY 设置和2.2MHz RX BW 开始、然后 更改为所需的频带并调整参数。
我能够 在两个 CC1312R1 LaunchXL (一个设置为 Tx、另一个设置为 RX)之间以375-380MHz 的频率进行发送和接收-通过传导实验、其中连接95dB 时、我看到-88dBm 的灵敏度、TX 设置为0dBm、BER 为1%(~50% PER)。 这与868MHz 频率对应的-95dBm 灵敏度以及95dB 衰减器的情况基本相同。
也从365-367MHz 开始、看到与上述相同的灵敏度。 但需要在 365-367Mhz 的通道之间每次加载868的 PHY 设置。
最坏的部分是 ,在1Mbps 时,Tx/Rx 不能从359-364Mhz 和368-374Mhz 产生,Rx bw 设置为2185.1kHz。 我使用了 SA、并在 这些频率设置(TX 设置为0dBm)中测试了 CW Tx 功率、并在 SA 上读取了大约1.5dBm 的值。 但是、在发送调制信号时看不到2GFSK 信号。
您能告诉我 从359 - 374Mhz 通道无缝接收数据时、需要更改哪些设置吗? 还请告诉我是否能够从350-359 MHz 发送/接收?