This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:CC1312R 是否可在359 - 527MHz 频带内支持1Mbps 吞吐量?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, LAUNCHXL-CC1312R1, CC1352P, CC1312R, LAUNCHXL-CC1352R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1206560/launchxl-cc1312r1-can-cc1312r-support-1mbps-throughput-for-359---527mhz-band

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件: CC1352PCC1312R、CC1352R、 LAUNCHXL-CC1352R1

您好!

我描述的是具有359-430MHz 频率的 CC1312R1 Launch Pad 以1Mbps 的速度运行。 我感兴趣的频率为350MHz 至380MHz (但是、359-380MHz 应该适合我的应用)。  按照 TI 支持方法、先从 868MHz 下的1Mbps PHY 设置和2.2MHz RX BW 开始、然后 更改为所需的频带并调整参数。

我能够 在两个 CC1312R1 LaunchXL (一个设置为 Tx、另一个设置为 RX)之间以375-380MHz 的频率进行发送和接收-通过传导实验、其中连接95dB 时、我看到-88dBm 的灵敏度、TX 设置为0dBm、BER 为1%(~50% PER)。 这与868MHz 频率对应的-95dBm 灵敏度以及95dB 衰减器的情况基本相同。

也从365-367MHz 开始、看到与上述相同的灵敏度。 但需要在 365-367Mhz 的通道之间每次加载868的 PHY 设置。

最坏的部分是 ,在1Mbps 时,Tx/Rx 不能从359-364Mhz 和368-374Mhz 产生,Rx bw 设置为2185.1kHz。 我使用了 SA、并在 这些频率设置(TX 设置为0dBm)中测试了 CW Tx 功率、并在 SA 上读取了大约1.5dBm 的值。 但是、在发送调制信号时看不到2GFSK 信号。

您能告诉我  从359 - 374Mhz 通道无缝接收数据时、需要更改哪些设置吗? 还请告诉我是否能够从350-359 MHz 发送/接收?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确认您是否使用两个未修改的 LAUNCHXL-CC1312R1板来进行此 PHY 开发? 如果是、则会 对 LAUNCHXL-CC1312R 上安装的 BOM 和集成天线进行优化、以提高868/915MHz 的性能。

    与 BOM 一起发布且更接近您所需工作频带的 LaunchPad 是 LAUNCHXL-CC1352P-4、其具有针对433MHz 进行了优化的低于1GHz 路径。 低于1GHz 的性能在 CC1352P 和 CC1312R 上是相同的。

    否则、您需要修改在较低频带运行的 BOM (使用 LAUNCHXL-CC1352P-4 433MHz BOM 作为起点)并使用设计为359-430MHz 的鞭状天线修改连接 SMA 连接器的射频路径。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我修改了 两个 LAUNCHXL-CC1312R1板-  将射频信号输出到 SMA 连接器并进行传导测试的射频路径。   

    您之前曾提到、CC1312R 应能够在359-527MHz 频带内支持1Mbps、但 PHY 设置不具有此特性。

    对于  LAUNCHXL-CC1352P-4、您建议每个数据表不支持359-439Mhz、仅支持431-527频带。 但是、CC1352R 支持359-439

     LAUNCHXL-CC1352R1支持 868MHz 至2.4GHz、我应该使用什么启动?

    或者您能否向我提供 BOM 更改信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道其显示在网站上的原因、但 CC1312R、CC1352R 和 CC1352P 都支持相同的低于1GHz 频带并具有相同的低于1GHz 性能。 这些 LaunchPad 的区别在于 射频路径针对不同频带下的性能进行了优化;LAUNCHXL-CC1352P-1、P-2和 P-4都使用相同的 CC1352P 器件。

    下表在所有三种器件的数据表中是相同的:

    我推荐的原因 LAUNCHXL-CC1352P-4 开发此 PHY 的原因是、由于 LAUNCHXL-CC1354P-4板上具有433MHz 优化路径、因此它比 LAUNCHXL-CC1312R1提供了更好的起点。 在433MHz 下工作的设置应在您所需的频带(或非常接近)上具有基本相同的性能。

    我们没有适用于359-380 MHz 的参考设计、但您应从433 MHz BOM 开始、然后在发现射频性能需要提高时对射频路径进行调优。

    如果不想订购另一组 LaunchPad、您可以将 LAUNCHXL-CC1312R1的路径修改为以下路径:

    建议从传导测试开始(就像您正在做的那样)。 如前面所述、请继续使用868MHz、1Mbps PHY 作为 PHY 设置的起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来不错。 会将 CC1312R1上的 BOM 更改为 CC1352P-4