我想知道 需要哪些配置来实现相应的802.15.4数据美白行为。
基本来说、我们需要 像 在 Smart RF Studio 测试中遇到的那样稳定我们产品的射频信号。
我们在 Smart RF Studio 中使用的设置如下: 
我们可以看到下面的频谱、它 在中心频率907MHz 附近有两个峰值。 
但是、 我们 从固件中看到的频谱 显示出略有不同的结果 、即使 主要设置相同。 (数据速率、偏差、调制格式、Rx 带宽、白化、 等等)。 
它在 中心频率周围显示了两个峰值、但奇怪的是、我们还可以在中心频率上看到另一个峰值。
然后、我们试图 关闭数据白化 并传输填充为0的原始802.15.4数据包、这表明频谱倾向于较低的频率范围。
(将数据包填入1显示了相反的结果、这 在我们的预期范围内。) 
但即使在 这种情况下、我们仍然可以看到中心峰值、这是 与 Smart RF Studio 结果的明显差异。
你们碰巧知道为什么会创建这个中心频率峰值吗? 这可能 意味着存在 数据传输错误吗?
如果可以、我们应该如何消除这个无用信号、并使其与 Smart RF Studio 中的信号一样干净?
提前感谢。