This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:使用 rfPacketTx 调试自定义硬件会提供硬件异常 ID = 3 PC = 0x000074DC

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1243995/cc1352p-debugging-custom-hardware-with-rfpackettx-gives-hardware-exception-id-3-pc-0x000074dc

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件: CC1352R

您好

IM 当前使用 CC1352自定义硬件开发、使用 CCS 12.1.0.00007上来自 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98的 rfPacketTx

IM 测试使用 Rx 形式的 RFstudio 发送数据包并使用 CC1352 Launchpad 获取数据包。 我已经在 RFStudio 上使用 Lauchpad Rx 测试了 launchpad TX、然后将 Tx 器件切换到使用 rfPacketTx 示例、该示例可以正常工作。

当我使用 RFStudio 将 Tx Launchpad 替换为定制板时、我可以看到数据包使用 RFStudio 进入 Launchpad Rx、 不过、当我刷写 rfPacketTx 示例时、它会进入 error.c 中的"Error_raiseX"、其中参数表示由于"硬件异常 ID = 3、PC = 0x000074DC"而发生的错误。

执行相同操作、但将器件从 Tx 反转至 Rx 执行相同的操作、当将 Launchpad 用于 Tx 时、自定义板将使用 RFStudio 用于 Rx、 但是、当将 rfPacketRx 刷写到定制板中时、我收到相同的错误 "硬件异常 ID = 3、PC = 0x00007464"、请注意 PC 指向不同的器件、可以确定这是由于 Rx 操作而不是 Tx。

我还不知道这些错误的含义是什么,我们将感谢您在这些错误的意义上或在哪里查看这些错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件异常 ID 是否与 HWI intNum 相同?我本来期望在 HWI 中看到 intNum 3,但它不是... 所以仍然不知道 intNum3是什么。

    BTW、在内存视图中、行地址0x00009D8B 中的最后一个字节 是空字符 、因此我认为消息"Out of memory..." 不相关...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供有关您的定制硬件所基于的参考设计的信息。 它与 LP 有何不同?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:  

    谢谢回复、不幸的是、我们没有公开共享原理图的权限、我可以直接将其发送给您吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的, 我已接受您的朋友的请求,所以请分享:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请澄清一点。

    在该线程中、您说您正在使用 CC1352、 P 、但在您的原理图中、您有 CC1352 R 。 是 P 还是 R 器件的代码示例?

    这是两个不同的器件、您将无法在 CC1352R 上运行 CC1352P 代码、反之亦然。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇…… 射门...

    我的错... 由于开发板的原因、我一直使用 R1。。。

    谢谢!