Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1352R
主题中讨论的其他器件: CC1352R
您好
IM 当前使用 CC1352自定义硬件开发、使用 CCS 12.1.0.00007上来自 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98的 rfPacketTx
IM 测试使用 Rx 形式的 RFstudio 发送数据包并使用 CC1352 Launchpad 获取数据包。 我已经在 RFStudio 上使用 Lauchpad Rx 测试了 launchpad TX、然后将 Tx 器件切换到使用 rfPacketTx 示例、该示例可以正常工作。
当我使用 RFStudio 将 Tx Launchpad 替换为定制板时、我可以看到数据包使用 RFStudio 进入 Launchpad Rx、 不过、当我刷写 rfPacketTx 示例时、它会进入 error.c 中的"Error_raiseX"、其中参数表示由于"硬件异常 ID = 3、PC = 0x000074DC"而发生的错误。
执行相同操作、但将器件从 Tx 反转至 Rx 执行相同的操作、当将 Launchpad 用于 Tx 时、自定义板将使用 RFStudio 用于 Rx、 但是、当将 rfPacketRx 刷写到定制板中时、我收到相同的错误 "硬件异常 ID = 3、PC = 0x00007464"、请注意 PC 指向不同的器件、可以确定这是由于 Rx 操作而不是 Tx。
我还不知道这些错误的含义是什么,我们将感谢您在这些错误的意义上或在哪里查看这些错误。