This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:CC1352p7 Launchpad

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1275121/cc1352p7-cc1352p7-launchpad

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件: SysConfig

尊敬的先生:

低于1GHz 网络会出现问题。

30至40分钟运行后、网络将突然断开、收集器报告传感器没有响应。 一旦发生这种情况、如果我们尝试指示传感器重新连接、则没有任何反应。 只有在我们重置传感器节点后、它才会开始再次工作。

您能否建议测试和调试此问题的最佳方法是什么? 这与时间安排和任务优先级有什么关系吗? 我试图使用智能监听器2与线共享,但它似乎没有捕获任何数据包在线鲨

Wireshark 版本 4.0.8 (v4.0.8-0-g81696bb74857)。

智能射频监听器助手 V1.10.0

电路板 LaunchPad CC1352P7

请帮我们弄清楚如何紧急处理...与此消息一起的是一些图片、以显示 SmartSniffer 的设置是否正确。

 我已经将静态地址设置为收集器的地址? 我不确定如何设置此地址? 这是为了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供您正在使用的 SDK 以及正在运行的代码示例的相关信息。  

    Br

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SimpleLink CC13xx SDK 7.10.098

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nadeem:

    您是否遵循了此链接中的入门指南:入门 —SmartRF 数据包监听器2用户指南文档

    您是否可以在 SysConfig 中的传感器和收集器上显示您的配置、以及在监听器(按下"Configure"时的窗口)上显示更多特定的配置?

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    是的、我确实遵循了指南、管道似乎成功连接、如 prev POST 中所示。 我们将标准收集器和传感器示例与 DMM_sub1GHz 和 OAD 一起使用。

    这是 数据包监听器的配置。

    除了手头的问题、我们目前在设置 RTOS Profiler 工具以有效地 调试  Code Composer Studio (CCS)错误方面面临挑战。 我们的主要目标是执行任务描述并利用各种系统分析器工具。 所有系统分析器工具都表示需要一个 UIA 文件。 我一直在等待与此帖子相关的回复一段时间:

    CC1352P7:CC1352P7 -低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛

    请您帮助...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以尝试使用这些工具来帮助您。 您可否同时向我展示您在收集器和传感器上使用的配置、以便我们可以首先解决监听器问题?

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我昨天就让它工作了,所以暂时它看起来很好。 我们让它使用以下设置。 但我有一个奇怪的问题、有时传感器可以轻松连接到收集器、但有时它根本无法加入收集器网络。 我在数据包监听器上收到的数据包很少。

    您能帮助解决系统分析仪工具的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nadeem:

    只需将两个通道掩码更改为一个通道、监听器才能读取数据包。 例如、更改此值后将仅使用通道0 (902.2MHz)。 然后、您可以配置该监听器、使其在902.MHz 上读取数据。  

    系统分析仪工具已过时。 TI_RTOS7不支持该模式。 现在的首选调试方式是新的日志记录模块。 查看此链接: file:///C/C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24/tools/log/tiutils/Readme.html

    以下是日志记录模块的 API: file:///C/C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24/docs/tiutils/html/group__ti__log__LOG.html

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使用这些工具进行任务评测? 你有什么用例吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nadeem:  

    首先、向我发送的链接道歉。 它们当然不起作用。 不过、您可以看到它们在 SDK 文件夹中的位置。  

    我认为您应该使用 ROV 进行任务评测。 以下链接将介绍如何使用 src:https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/rov_guide/html/ROV/ROV.html。

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我们已经尝试使用 ROV、但它不支持 cortex M0处理器的任务分析、如跟踪分析器用户指南中所述。

    https://www.ti.com/lit/ug/spruhm7b/spruhm7b.pdf?ts = 1696526862634&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    看起来很疯狂、我们还应该如何调试复杂问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nadeem:

    跟踪分析器和 ROV 并不是一回事。 您应该能够在 CC1352P7上通过 CCS 运行 ROV。

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:   

    首先感谢你的大力支持。 我真的很感激。 我相信监听器可以正常工作、现在将继续进行调试。

    我开始查看 ROV 分析器、并尝试用它来进行任务分析和 CPU 加载、通常情况下、您需要使用 SYSCFG 中的负载模块。  我已经成功地在我的项目中添加了负载模块。  

     

    我用:在 main 中初始化它

     load_init();

    然后、在我的任务之一中、我尝试使用以下命令来获取 CPU 负载:

      while (1)
      {
        Collector_process();
        load = Load_getCPULoad();
    
      }

    LOAD 始终显示0。 现在、ROV 分析仪确实可以检测到一个模块的负载、当我单击它时、我将得到以下信息:-

    您可以看到、swiload 和 hwiLoad 是被禁用的、而 CPU load 始终显示为0。 您能帮助我们如何正确设置吗? 是否有任何关于如何使用负载模块的参考或文档? 我找不到任何可以解释如何启用它们的东西。 可以看到、它们已经启用。

    此外、由于我们已经发出了任务指令、但不确定哪个任务占用了我们的 CPU 周期、因此我们要尝试进行任务评测。 但是、我们仍然找不到 ROV Analyzer 中的任务描述选项。

    感谢 您的大力帮助和支持。

    此致、

    纳德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nadeem:

    我与研发部门进行过讨论、得知负载模块不再受支持、这就是它无法工作的原因。 至于任务描述器、当前未提供任何用于它的方法。

    此致、

    马尔文