主题中讨论的其他器件: SysConfig
尊敬的先生:
低于1GHz 网络会出现问题。
30至40分钟运行后、网络将突然断开、收集器报告传感器没有响应。 一旦发生这种情况、如果我们尝试指示传感器重新连接、则没有任何反应。 只有在我们重置传感器节点后、它才会开始再次工作。
您能否建议测试和调试此问题的最佳方法是什么? 这与时间安排和任务优先级有什么关系吗? 我试图使用智能监听器2与线共享,但它似乎没有捕获任何数据包在线鲨
Wireshark 版本 4.0.8 (v4.0.8-0-g81696bb74857)。
智能射频监听器助手 V1.10.0
电路板 LaunchPad CC1352P7
请帮我们弄清楚如何紧急处理...与此消息一起的是一些图片、以显示 SmartSniffer 的设置是否正确。
我已经将静态地址设置为收集器的地址? 我不确定如何设置此地址? 这是为了什么?