主题中讨论的其他器件: CC1201
您好!
在大约50%的器件上、当在+70C 至+80C 的温度区域执行 FSCAL 时、器件会变得间歇性(通信)。
当环境温度高于80°C 或低于70°C 时、器件恢复正常运行。 如果我们不执行 FSCAL、则不会发生此问题:器件在>+90C 下工作非常正常。
我们尝试使用不同的 PPM 晶体以及精确外部振荡器(在温度箱之外)、结果相同。 所以、似乎使用内部振荡器或不使用内部振荡器对这个问题没有影响。 重申一下、发生此问题时、没有基准(40MHz)频率漂移。 这是什么? 这是否表明 CC1200器件有缺陷? 谢谢!