This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CONNECT-SW-MOBILE-APP:不显示可用设备列表

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1286690/simplelink-connect-sw-mobile-app-available-devices-list-is-not-displayed

器件型号:SIMPLELINK-CONNECT-SW-MOBILE-APP

您好!  

将 SimpleLinkConnect 从1.2.2更新到1.3.2后、"可用器件"屏幕中不再显示广播器件列表。

此问题已在 Android 8、10和11上得到确认。

它显示在 Pixel5的 Android 13上。

这是已知错误吗?

此致、

真崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    感谢您与我们联系。 我曾尝试在我的身边重现此事、但未能看到相同的行为:

    我正在使用像素6 Pro 与 Android 版本14. 您是否可以使用可测试的 Android 版本14访问 Android 设备? 您能否分享应用程序中的设置页面的屏幕截图? 该视图应如下所示:

    此外、要确认您是否可以在打开 SimpleLink Connect 应用程序之前在设备设置中验证蓝牙已启用?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    我不确定 Android 14是否可以在内部准备,但我会检查。

    这是设置屏幕。 BLE 设置已启用。

      发生了 Android8 + SimpleLinkConnect1.3.3问题。

     发生 Android11 + SimpleLinkCont1.3.2问题。

    Android13 + SimpleLinkConnect1.3.2问题未发生。

    当我今天上午检查 SimpleLinkConnect 应用程序时、1.3.3已发布。 由于此修改与扫描相关、我认为这是一个

    此问题的更正代码、但问题在1.3.3 + Android 8配置中继续出现。

    此致、

    真崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    基于这一事实,似乎问题是限制到较早的 Android 版本,然后它是可能的问题是在 Android 操作系统方面,它已在 Android 11之后的一个版本中修复。 您能否分享您用于这些测试的智能手机型号?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    模型如下。

    Android11模型为 ASUS_Z01KDA。

    Android8型号为 P4903JP。

    可以。 我计划将其用于测试、因此我希望您进行修复。

    此致、

    真崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,安卓13的工作没有问题,是像素5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    这听起来像是 Android 应用程序代码利用了早期 Android 版本中不存在的功能。 我将发出一个请求、要求解决这个问题、 但与此同时、我建议参考我们为 Android 应用和 Android 支持论坛提供的源代码、以了解他们是否了解 Android 11和 Android 13之间可能发生更改的任何 Android 开发 BLE 功能。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    我明白了。

    您认为何时会有这样一个粗略的时间表?

    此致、

    真崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    不幸的是、我对于何时解决此问题没有粗略的时间表。 不过、我还想了我们可以尝试的另一件事。 您能否验证以下内容:

    1.确保设备上已启用 Wi-Fi、蓝牙和位置服务

    2.验证应用程序权限,并确保为 SimpleLink Connect 应用程序启用所有权限。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    我了解。  我会检查它。

    此致、

    真崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    我已经进行了核实、但 Android8 + SimpleLinkConnect1.3.3和 Android11 + SimpleLinkConnect1.3.2也出现了该问题。

    此致、

    真崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    您能否在 Android 设备设置中检查应用程序权限,以确保应用程序已被授予所有权限? 此外、在尝试扫描时、您能否确认手机上的 Wi-Fi、蓝牙和定位/GPS 均已启用?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan

    我进行了屏幕截图。

    由于语言是日语,英语在它旁边被写。

    ★位置,无线网络,信号不好

    ★权限

    此外、即使在同一环境中、也会为不同供应商的类似应用显示广告列表。

    此致、

    真崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    感谢您的屏幕截图。 权限对我来说是可以的。 我认为这进一步指出了旧版 Android 操作系统的移动应用存在问题。 我已经提交了 TT、希望很快就能解决这个问题。 很遗憾、我没有提供日期、因为这个日期将由研发团队负责处理。

    对于由此给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    我懂了。

    我期待着这一问题得到解决。

    此致、

    真崎市