您好!
将 SimpleLinkConnect 从1.2.2更新到1.3.2后、"可用器件"屏幕中不再显示广播器件列表。

此问题已在 Android 8、10和11上得到确认。
它显示在 Pixel5的 Android 13上。
这是已知错误吗?
此致、
真崎市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
将 SimpleLinkConnect 从1.2.2更新到1.3.2后、"可用器件"屏幕中不再显示广播器件列表。

此问题已在 Android 8、10和11上得到确认。
它显示在 Pixel5的 Android 13上。
这是已知错误吗?
此致、
真崎市
您好、Masaki、
感谢您与我们联系。 我曾尝试在我的身边重现此事、但未能看到相同的行为:

我正在使用像素6 Pro 与 Android 版本14. 您是否可以使用可测试的 Android 版本14访问 Android 设备? 您能否分享应用程序中的设置页面的屏幕截图? 该视图应如下所示:

此外、要确认您是否可以在打开 SimpleLink Connect 应用程序之前在设备设置中验证蓝牙已启用?
此致、
1月
大家好、Jan、
我不确定 Android 14是否可以在内部准备,但我会检查。
这是设置屏幕。 BLE 设置已启用。
发生了 Android8 + SimpleLinkConnect1.3.3问题。

发生 Android11 + SimpleLinkCont1.3.2问题。

Android13 + SimpleLinkConnect1.3.2问题未发生。

当我今天上午检查 SimpleLinkConnect 应用程序时、1.3.3已发布。 由于此修改与扫描相关、我认为这是一个
此问题的更正代码、但问题在1.3.3 + Android 8配置中继续出现。

此致、
真崎市
您好、Masaki、
这听起来像是 Android 应用程序代码利用了早期 Android 版本中不存在的功能。 我将发出一个请求、要求解决这个问题、 但与此同时、我建议参考我们为 Android 应用和 Android 支持论坛提供的源代码、以了解他们是否了解 Android 11和 Android 13之间可能发生更改的任何 Android 开发 BLE 功能。
此致、
1月