Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1190, CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1352P、、 CC1310
您好!
我想将 CC1352P 的 TX 功率提升到27dbm。 我根据该升压器的应用手册和示例制作了 PCB。 但是、当 CC1352P 输出正确的功率(例如14dBm)时、升压器的输出为-30dBm。 在首次测试期间、升压器的输出端没有任何信号。 经过多次试验、我发现示波器每次启用 PA 时、引脚 VDD_PA2上的电压都会降至0、因为它通过一个47欧姆的电阻器连接到3.3V 总线、如原理图所示。 我将47欧姆电阻器 R151替换为零欧姆电阻器后、它就可以开始工作、但衰减器更像增压器。 在 SWRA542中、所有电源引脚都连接到3.3VC、不存在任何串联电阻器。 我的 PCB 的唯一区别是,我 用轨道替换了所有0值组件。 因此 PA_IN 直接连接到 LNA_OUT。 PCB 布局与建议的布局非常相似、并且所有组件都是相同的。 所有射频测量都是使用 Regol RSA310频谱分析仪完成的。
谢谢