This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:CC1352P1 + CC1190问题

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1320641/cc1190-cc1352p1-cc1190-issue

器件型号:CC1190
主题中讨论的其他器件:CC1352P、、 CC1310

您好!

我想将 CC1352P 的 TX 功率提升到27dbm。 我根据该升压器的应用手册和示例制作了 PCB。 但是、当 CC1352P 输出正确的功率(例如14dBm)时、升压器的输出为-30dBm。 在首次测试期间、升压器的输出端没有任何信号。 经过多次试验、我发现示波器每次启用 PA 时、引脚 VDD_PA2上的电压都会降至0、因为它通过一个47欧姆的电阻器连接到3.3V 总线、如原理图所示。 我将47欧姆电阻器 R151替换为零欧姆电阻器后、它就可以开始工作、但衰减器更像增压器。 在 SWRA542中、所有电源引脚都连接到3.3VC、不存在任何串联电阻器。 我的 PCB 的唯一区别是,我 用轨道替换了所有0值组件。 因此 PA_IN 直接连接到 LNA_OUT。 PCB 布局与建议的布局非常相似、并且所有组件都是相同的。 所有射频测量都是使用 Regol RSA310频谱分析仪完成的。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能发送原理图吗?

    您是否将 CC1190部分与以下原理图/参考设计进行了比较: https://www.ti.com/lit/zip/swrc338 这是基于 CC1310 CC1190、但当连接到 CC1352P 低于1部分的低功耗输出时、CC1190部分应在您的设计中类似。

    您的工作频率是多少?

    CC1190滤波器网络中有一些滤波器陷波、但如果陷波不正确、主要会影响二次和三次谐波的电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 原理图与 cc1310-cc1190或 SWRA477的原理图完全相同。 它在869.525MHz 下运行。 PCB 也几乎相同、采用同一层堆叠。 我不明白 PA2上的47欧姆电阻器。 如果使用了它、它根本不起作用。 如果替换为0欧姆、它可以正常工作、但不符合预期。 2个电源引脚的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我将更好地观察您的 PCB、唯一的区别是 cc1190下方的顶部接地平面不是同一个顶部接地平面、但它被隔离并通过很少的轨道连接到顶部接地平面。 这可能是 TX 功率大幅降低的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么在 CC1190的下方有一个隔离式 GND 平面并通过一些轨道进行连接?

    我始终怀疑有隔离式 GND 平面并将其在关键位置连接在一起、因为这有时会导致更多问题、但会有所帮助。 对于4层设计、我们通常倾向于在第2层上有一个实心 GND 平面。 隔离式 GND 平面是否存在可能是 一个长期的学术讨论、但我们倾向于只拥有一个实心 GND 平面。  

    您能否将 GND 层连接在一起,看看这是否是布线原因?

    两个电源引脚馈入 PA 设计的共源共栅部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Schematic-_2D00_-RC_5F00_CC1352_5F00_PA_5F00_A1.pdfe2e.ti.com/.../RC_5F00_CC1352_5F00_PA_5F00_A1.pdf

    这些是原理图和 PCB。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个实心的接地层。 我想知道这是否是故障的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来正常。  

    10dBm 输入到 CC1190的功率时。 当 PA_EN 为高电平(HGM 也为高电平)时、您测量的传导输出功率(移除天线连接)是多少?

    您能否在 CC1190的 VDD 引脚上进行测量以查看是否具有预期的电压? 27dBm 下 PA 的电流应约为300 mA 水平、因此只需确保没有发生压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个要调试的测试是通过移除 C215来去除前端滤波、然后测量 PA_OUT 的输出功率。 输出匹配将不正确、并且在50欧姆时输出功率自然会较低、但请告诉我您测量的输出功率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向 cc1190馈送10dBm 会在天线处产生-20dBm 的输出、这直接连接到频谱分析仪。 我  检查了 CC1190引脚的电压、发现确实存在一些纹波。 我直接将3.6V 连接到电源引脚、纹波电压只有几 mV、输出仅增加了2-3dBm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 C215、 输入端为2dBm、我可以在 PA_OUT 处得到10.5dbm。 我没有射频探头、因此测量不像连接天线那样精确。 不过,现在看来这是一种工作。 可能是输出阻抗匹配的问题吗? 我使用的组件与您在应用手册中的相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据移除 C215测试、这里的输出阻抗匹配似乎导致了主要性能下降。  

    您是否使用0402或0201组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们正在使用0402组件、但我们要求一家中国公司制造 PCB 样片并组装所有无源组件。 在使用射频时、这些组件的质量至关重要。 我正在等待他们对组件的质量和可能的规格的回复。 我不是真的确定他们是 Murata 或其他知名制造商.  如 TI 应用手册中所述、我将尝试在至少一个器件上替换村田原厂的无源组件、让您知道。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还可以尝试和调整谐波陷波、以在某种程度上指示主负载不匹配的位置。 如果布局与参考设计不同、并且也是不同的电感器供应商、则 滤波陷波 将 会不同 、并会影响负载匹配。 您还可以尝试尝试不同大小的 C210和 C24值、以便为您的特定设计更好地调整陷波。 尝试新的无源值时测量输出功率以及2次和3次传导谐波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试了新的, Murata 组件,现在它工作正常!!. 非常感谢您的支持。 您建议在匹配网络之前断开 C215并测量输出、这为我省去了数天的试错。 我还将检查陷波滤波器调优。 谢谢