工具与软件:
嗨、团队:
我的客户正在射频实验室使用 CC1312R 进行射频认证。 在遵循面向 Sub1GHz 的 FCC Part 15C 时、他们有一些问题:
www.ecfr.gov/.../section-15.247

问题1:应该选择哪种模式? (跳频或数字调制)
因为它们在 rfDiagnostics 中找不到任何跳频参数。 所以、它们首先使用数字调制。

问题2:最小6dB 带宽至少应为500kHz、但当前结果为195KHz。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户正在射频实验室使用 CC1312R 进行射频认证。 在遵循面向 Sub1GHz 的 FCC Part 15C 时、他们有一些问题:
www.ecfr.gov/.../section-15.247

问题1:应该选择哪种模式? (跳频或数字调制)
因为它们在 rfDiagnostics 中找不到任何跳频参数。 所以、它们首先使用数字调制。

问题2:最小6dB 带宽至少应为500kHz、但当前结果为195KHz。


1.终端应用应该是"跳频"。 但我们不知道如何进行这个测试。

2.我们在 MB 上运行 rfDiagnostics 以 Rx 在实验中执行 Tx/CPU 测试。
3. 我们还准备了 EVB 来执行 SmartRF Studio 的相同测试项目,但500kHz 仍然没有得到满足。
(因此、无论是 SmartRF Studio 还是 rfDiagnostic、这种固定频率方法都无法继续测试 FCC 认证)