This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:FCC Part15C 认证

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1386753/cc1312r-fcc-part15c-certification

器件型号:CC1312R

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在射频实验室使用 CC1312R 进行射频认证。 在遵循面向 Sub1GHz 的 FCC Part 15C 时、他们有一些问题:

www.ecfr.gov/.../section-15.247

问题1:应该选择哪种模式? (跳频或数字调制)

因为它们在 rfDiagnostics 中找不到任何跳频参数。 所以、它们首先使用数字调制。


问题2:最小6dB 带宽至少应为500kHz、但当前结果为195KHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    在终端应用中、是仅在一个频率上传输、还是实施跳频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.终端应用应该是"跳频"。 但我们不知道如何进行这个测试。  

      

    2.我们在 MB 上运行 rfDiagnostics 以 Rx 在实验中执行 Tx/CPU 测试。  

    3. 我们还准备了 EVB 来执行 SmartRF Studio 的相同测试项目,但500kHz 仍然没有得到满足。
      (因此、​​无论是 SmartRF Studio 还是 rfDiagnostic、这种固定频率方法都无法继续测试 FCC 认证)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好。

    当实现具有跳频的系统时、不需要满足500kHz 的最小带宽要求。 这仅适用于以单个频率传输的系统。

    遗憾的是、rfDiagnostics AS 不允许您测试跳频。 应使用 TI 15.4 Stack 中提供的 FCC 认证模式。

    这种15.4 stack 模式存在哪些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    很高兴见到大家、 我 不熟悉低于1GHz 的功能。

    ->我在 sysconf 中做了一些更改。 (选择具有认证测试模式的跳频)、正确吗?  

    -> 然后用这个测试模式来检查收集器和传感器是否可以连接在一起。 正确吗? (我们的默认设置为 NBCN)  

    ->使用此测试方法,然后检查 数据包/消息是否可以按频谱捕获。  正确吗?