This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:CCS 生成新类型的 hex 文件

Guru**** 2584745 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1462315/cc1314r10-ccs-generates-new-type-of-hex-files

器件型号:CC1314R10
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

我使用 CC2538-BSL python 串行线下载应用程序来刷写 CC1312、效果非常好。

但是、使用该选项对 CC1314进行编程是行不通的。 进一步分析表明、intelhex python 软件包是

这是一个负责任的软件。 这很可能是因为 CCS 生成包含两个段的十六进制文件。

1个代码和2个 CCFG 数据。 这会导致 HEX2BIN 工具和 cc2538-BSL.py 中包含的函数挂起。

cc1314中的映射与 cc1312的不同、cc1312将 code+ccfg 视为一个地址范围、

cc1314将代码视为一个范围、将 CCFG 视为另一个范围。

因此、除非使用 intelhex python 软件包创建一些 desicion 来处理多个、否则这种方法不起作用

地址范围。 这目前不包括可在 Linux 上作为更新工具的 CC2538-BSL。

此致、

Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gullik:

    事实的确如此。 我们在以下应用手册的第4.3.5节中描述了该过程: https://www.ti.com/lit/swra466

    我们在此介绍的工具尚未在 Linux 上进行测试、但可以与 Wine 配合使用。  

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,我下载了套件,它似乎是*严重*直接到 Windows。

    我想移植它、但看到它涉及很多工作。

    对于我的目标社区来说、一个可以通过串行方式重新编程的简单工具就更合适了。

    我的电路板是为串行重新编程而设计的、终端用户没有 JTAG...。

    我考虑了从 hex 文件中删除涉及 ccfg 区域的最后一部分、和

    其余的闪烁。 我必须弄清是否所有闪存都被擦除了、如果不是的话、我认为这会起作用。

    Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "好了,我要射了。

    下载可以正常运行的 cc1312。 cc2538-bsl.py、mdebug 设置为15、因此详细

    正在打开端口/dev/ttyUSB0、波特率115200
    从 fw089.hex 读取数据
    固件文件:Intel Hex
    正在读取固件文件:Intel Hex
    完成读取文件:Intel Hex
    正在连接到目标...
    ***发送同步序列
    在 ACK/NACK 之前获得0个额外字节
    *** GetChipId 命令(0x28)
    在 ACK/NACK 之前获得0个额外字节
    ***收到6个字节
    *** GetStatus 命令(0x23)
    在 ACK/NACK 之前获得0个额外字节
    ***接收到3个字节
    命令成功执行
       版本0x30828000
       无法识别芯片 ID。 正在尝试 CC13xx/CC26xx  //读取 ID 时出现问题
       目标 ID 0x8000、无
    ***存储器读取(0x2A)
    在 ACK/NACK 之前获得0个额外字节
    ***收到6个字节
    *** GetStatus 命令(0x23)
    在 ACK/NACK 之前获得0个额外字节
    ***接收到3个字节
    命令成功执行
    ***存储器读取(0x2A)

    CC1314也是如此

    正在打开端口/dev/ttyUSB0、波特率115200
    从1314fw088.hex 读取数据
    固件文件:Intel Hex
    正在读取固件文件:Intel Hex
    完成读取文件:Intel Hex
    正在连接到目标...
    ***发送同步序列
    在 ACK/NACK 之前获得0个额外字节
    *** GetChipId 命令(0x28)
    在 ACK/NACK 之前获得0个额外字节
    ***收到6个字节
    *** GetStatus 命令(0x23)
    在 ACK/NACK 之前获得0个额外字节
    ***接收到3个字节
    命令成功执行
    版本0x10828000
    无法识别芯片 ID。  再次尝试 CC13xx/CC26xx //一些奇怪的芯片 ID
    目标 ID 0x8000、无
    ***存储器读取(0x2A)
    回溯(最近的呼叫最后):

    芯片识别似乎不起作用、也不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 cc2538bsl 有点旧了。 相反、我建议从以下存储库开始: GitHub - BeagleBoard/cc1352-flasher:Python 跨平台脚本、可通过串行引导加载程序将固件上传到 CC13xx、CC2538和 CC26xx SoC。

    目前维护的工程、但并不明确地支持 CC1354。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "好的、我把这个带回家了、我正在检查它。 我想、源中没有"CC1314"的痕迹

    它依赖于具有类似编程加载器的 CC2674或 somesuch。

    我尝试了 swra466、这个需要一个 bin 文件、我是否会从十六进制中剥离 CCFG 段、然后把代码剥离为 hext2bin?

    我还没有查看擦除策略、我知道有两种、一种是擦除一个扇区、如果我想分析 bin、这很有意义、只需重新刷新 bin 中引用的内容、另一种是"erase_all"、我不确定它是否也是 CCFG。

    在这种情况下、需要重写 CCFG、因此我必须拥有两个 bin 文件并执行

    闪烁两次、以便将我的配置加载到 CCFG 中、而不会将用户锁定以供将来使用。

    我已经浏览过 Uniflash 8.7.0、但 CC1314只能编程为"片上"、我将其解释为使用 JTAG、不能选择 CC1314 (引导加载程序)"串行".....

    要将此推迟到未来的程序员黑客攻击:

    是否有一个工具可以将 hex 文件刷写到 CC1314中、该工具可由用户安装并在 WIN 或 Linux 上运行?

    此致、

    Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,我必须找出魔法:

    我必须连接一个逻辑分析仪才能了解 CC2538-BSL 程序为何不起作用。

    1个同步被发送并确认正常

    2发送获取芯片 ID 并返回10 82 80 00 OK

    3发送状态并返回40 OK

    4 prog claims 得到 icepick id 被发送,不返回任何东西,没有 ACK 或 NACK

    (09 A7 2a 50 00 13 18 01 01)从50001318读取1个32位字。

    在 CC1314中似乎有这样的寄存器、但 FCFG 区域的偏移318

    但是、根据我的理解、它的地址应该相对于0x50000800、

    结果为地址0x50000b18。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我将尝试确定如何识别 CC1314。

    根据 Tech Ref 第273页、FCFG1区域为0x50000800

    根据第789页、Icepick 寄存器位于偏移量0x318

    我正在读取0x50000b18、然后返回

    S:09 9f 2a 50 00 0b 18 01 01
    R:00 cc 06 81 2f 80 B7 1b、即0x1bb7802f      rev 1。 晶圆 BB78 mfgr 0f2=ti

    swra466中提到的芯片 ID 0x2674似乎不是作为寄存器存在、

    但仅作为程序中的变量。

    Gullik
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然感到困惑:

    cc1312响应30 82 80 00

    CC1314会响应10 82 80 00

    这些是否足以识别器件?

    Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gullik:

    对延误深表歉意。

    根据您的产品和您预期编程的器件、这可能足以识别您的器件。 但在我们自己的 SBL 程序中、我们确实手动指定要编程的器件类型。

    请记住、此识别逻辑实际上并不是必需的、因为如果 cc1352r-flaser 找不到正确的 ID、则会默认为 CC26XX 引导加载程序模式:  

    cc1352-flasher/cc1352_flasher/BeagleBoard/cc1352-flasherer src··GitHub 上的 cli.py

    此外、我使用以下过程来生成一组可单独编程的文件(固件和 ccfg):

    • 启用 objcopy


    • 从二进制文件中删除 ccfg


    • 将 ccfg 转储到一个单独的文件中


    • 以二进制形式输出 ccfg 和固件


    您现在应该获得以下信息:

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arthur、

    因此、我将有两个二进制文件、一个对应于"code"、一个对应于"ccfg"。

    (这就是我在 hex 文件中猜到的问题)

    现在、这应该足以对芯片进行编程了、我想"批量擦除"会擦除整个芯片、所以我需要同时烧录"code"偏移0x00000000和"ccfg"偏移0x50000000、应该是这样吗? "fcfg"闪存会发生什么情况?

    CC26xx 的参数是否适合 CC1314R10? 即、CC1352_flaser 应该能够刷写 CC1314R10?

    我尚未使用 Linux 或 Windows 上的任何工具对 CC1314进行串行闪存。 是的、我现在只需关注 CC1312和 CC1314、因为我正在进行芯片升级、我需要一种解决方案、帮助那些未配备 XDS/CCS 的"客户"尽可能简单地升级固件。 CC2538-bsl.py 填写了 CC1312的这一用途。

    我认为"bootloader doc"中描述的 CRC32是*整个*闪存、因此在二进制文件上进行计算后将出现匹配?

    至少现在、"代码"似乎在目标电路板上运行、可以让人接受。 :-)

    此致、

    Gullik