This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:询问 LP-CC1352P7-1网状无线通信测试

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1461590/cc1352p7-inquiry-about-lp-cc1352p7-1-mesh-wireless-communication-test

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

联系我、询问我们如何使用 LP-CC1352P7-1进行网状无线通信测试。

以下是我们迄今取得的进展:

1. 1:1无线通信测试
1) 1)器件:两个 LP-CC1352P7-1装置
2)软件: SmartRF Studio 7.
3)测试环境:测试是在一栋20层楼的建筑内进行的,在五层楼内成功地进行了沟通。
4) 4)设置:
-调制:Wi-SUN 模式#1a
-速度:50Kbps
-偏差:12.5kHz
-调制类型: 2-GFSK
- RX 带宽: 68kHz

2.下一步:3跳网状无线通信测试
1) 1)我们计划使用四个 LP-CC1352P7-1装置进行3跳网状无线通信测试。
2) 2)您能否就执行此测试所需的步骤和配置提供指导? 具体而言、我想了解有关通过 CCS Cloud 上传固件的详细说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehwa:

    为此、您必须使用 Wi-SUN 示例。

    您可以通过单击窗口右上角的"Import"将其导入 CCS Cloud。 以下是相关示例:

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考以下链接:

    构建了 SDK (simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29)。
    参考链接:
    dev.ti.com/.../node

    设置了一个边界路由器和三个路由器节点、以建立设备连接。
    Spinel-CLI >已连接的设备
    路由表中当前连接的设备列表:
    2020:abcd::212:4b00:29bd:ad2a
    2020:abcd::212:4b00:29bd:ab74
    2020:abcd::212:4b00:29bd:ae8f
    连接的设备数:3.
    停止更新的

    进行了 Ping 测试。
    SPINEL-CLI > ping 2020:abcd::212:4b00:29bd:ad2a
    SPINEL-CLI >
    从2020:abcd::212:4b00:29bd:ad2a:icmp_seq=22875 hlim=63 time=186ms 起计算56个字节

    Ping 2020:abcd::212:4b00:29bd:ae8f
    SPINEL-CLI >
    来自2020:abcd::212:4b00:29bd:ae8f:icmp_seq=30993 hlim=64 time=111ms 的56个字节

    Ping 2020:abcd::212:4b00:29bd:ab74
    SPINEL-CLI >
    2020:abcd::212:4b00:29bd:ab74:icmp_seq=43566 hlim=64时间=342ms、共有56个字节

    问题:
    4.1我想知道如何在 Ping 测试期间更改数据长度、通信速度和频带。
    4.2如何应用和验证 Mesh 网络?
    如何确定使用哪个节点进行数据传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehwa:

    4.1:要更改频带、请转到 SysConfig 并选择所需的参数:

    4.2:可以使用节点的 IPv6地址来标识节点。  

    总体而言、如果您想确定网状网络的结构以及 ping 选择节点、建议您使用我们的 Wi-SUN Webapp 进行评估:

    TI-wisunfantund/ti-wisun-webapp 发布版本·TexasInstruments/ti-wisunfantund·GitHub


    它还允许您更改 Ping 测试的数据包大小和间隔。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur R、

    感谢你的帮助。

    1.我在 SysConfig 中更改了频带。
    2.我检查了路由状态,并通过 Wi-SUN 网络接口在 Linux 上完成了 Ping 测试。

    3、  下一步我要登记10多个节点的器件、持续发送数据、检查发送和接收的灵敏度。
    但是、Wi-SUN Web 接口不提供检查传输和接收敏感度的方法。
    是否有办法在监控发送和接收灵敏度的同时持续传输数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehwa:  

    如果您真的想评估器件的射频性能、我建议您使用 SmartRF Studio 7: SMARTRFTM-Studio Calculation tool | TI.com

    然后、可以从列表中选择 Wi-SUN PHY、并运行数据包 TX、数据包 RX、连续 TX 或连续 RX 测试:

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur R、

    我有四个 LP-CC1352P7-1器件。

    能否通过在 SmartRF Studio 7中将一个 LP-CC1352P7-1设置为数据包 TX 模式、并将其他三个设置为连续 RX 模式来执行网状通信测试?

    此外、我要将一个 LP-CC1352P7-1配置为边界路由器、将其他三个配置为节点器件、以进行网状测试。
    在这种情况下、是否可以像 SmartRF Studio 7中那样调整数据长度和传输间隔并检查每个节点器件的发送/接收灵敏度?

    或者网格测试是否仅限于使用 dodagroute 命令检查节点配置
    并通过一次 Ping 测试仅验证 ICMP_Seq、hlim 和时间值?

    我执行的测试参考以下链接的 dodagroute 和 ping 命令:
    github.com/.../ti-wisunfan-pyspinel

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehwa:

    不需要、实际上、您无法在 SmartRF Studio 中执行此操作。 相反、您可以使用 ns_CoAP_node 示例中的 RSSI CoAP 服务: NS_CoAP_node

    COAP_RSSI_URI

    并编写测试脚本、以允许您针对每个器件查询该 CoAP 服务。

    此致、

    Arthur