主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
联系我、询问我们如何使用 LP-CC1352P7-1进行网状无线通信测试。
以下是我们迄今取得的进展:
1. 1:1无线通信测试
1) 1)器件:两个 LP-CC1352P7-1装置
2)软件: SmartRF Studio 7.
3)测试环境:测试是在一栋20层楼的建筑内进行的,在五层楼内成功地进行了沟通。
4) 4)设置:
-调制:Wi-SUN 模式#1a
-速度:50Kbps
-偏差:12.5kHz
-调制类型: 2-GFSK
- RX 带宽: 68kHz
2.下一步:3跳网状无线通信测试
1) 1)我们计划使用四个 LP-CC1352P7-1装置进行3跳网状无线通信测试。
2) 2)您能否就执行此测试所需的步骤和配置提供指导? 具体而言、我想了解有关通过 CCS Cloud 上传固件的详细说明。