Other Parts Discussed in Thread: MUX36D08
我想知道 MUX36D08的 Vd-Vs 电压之间是否有任何限制?
Vd 和 Vs 似乎可以上升到与电源引脚(VDD 和 VSS)相同的电压、但似乎没有 Vd 和 Vs 之间的电压规格。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Clemens Ladisch:
感谢您的答复。 我有以下问题。
问题1:
数据表中的以下理解是否正确?
Vd 和 Vs 之间的电压在 Vdd-VSS 电压范围内。
每个模拟引脚的绝对最大额定值是数据表中的突出显示点。
模拟引脚(2):Sx、SxA、SxB、D、DA、 DB 最小值:VSS–2 最大值:VDD + 2
如果源极和漏极之间的电流条件不超过+/NVM - 30mA (仅适用于一个引脚)、
然后、每个源极和漏极引脚的限制值是从 VSS -2V 到 VDD +2V 施加的电压。
问题2:
如果开关导通时 RON 电阻为125Ω(数据表值)、则 Id = 30mA 对应于3.75V、
因此、开关导通时 Vds 的限制值约为3.75V。 正确吗?
问题3
使用差分时、如果向每个端子施加15mA、则限制值约为1.8V。
正确吗?

最棒的餐厅
TTD
尊敬的 TTD:
前面的注释以及 Clemens 在此处使用串联限流电阻器时所指的某种含义需要注意的是、您的计算假设没有输入或输出负载。
如果根本没有负载、则 Q2和 Q3上的值是正确的、但通常需要考虑额外的负载。 例如、如果它进入高阻抗节点、那么 RON 根本无关紧要。 此时、您的电流将很小、多路复用器上的压降可以忽略不计、具体取决于该负载的情况。
如果您像 Clemens 前面的串联电阻器所说的那样限制电流、您仍需要验证负载是多少以及输出端的实际压降是多少。
至于使用 ESD/TVS 钳位二极管进行的保护、本应用手册提供了有关外部保护方案的更多信息:
高电压模拟多路复用器的系统级保护
谢谢、
Rami