This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX121:设计支持

Guru**** 2505255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1547806/tmux121-design-support

器件型号:TMUX121


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们在我们的设计中使用了多路复用器/多路 信号分离器 IC、我随附了参考原理图图像以供您审阅。

请验证电路连接,如果您发现任何错误或需要改进的地方,请提供您的反馈或建议必要的更正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandhiya、

    引脚连接与数据表中的引脚排列匹配并且在数据表规格范围内。

    我不会看到电源去耦电容器。 我们建议将它们靠近电源引脚放置。

    除此之外、它看起来很好。

    没问题。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    我在 VDD 和 GND 之间添加了 0.1uF 和 10uF 陶瓷电容器以实现去耦。

    供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sandhiya、

    好的、没有问题。

    原理图不错。

    谢谢、

    NIR