This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220 的一些问题

Guru**** 2642905 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1576283/hd3ss3220-some-questions-to-hd3ss3220-m

器件型号:HD3SS3220


工具/软件:

大家好!  

关于 HD3SS3220 器件、我有几个问题:
设置方向引脚后、TXP 和 TXN 是否分别切换到 TX1P/N 和 TX2P/N、以及 RXP 和 RXN 是否分别切换到 RX1P/N 和 RX2P/N?

  

HD3SS3220 具有超高速 2:1 多路复用器的 USB Type-C DRP 端口控制器数据表 (修订版 E)(第 13/48 页)


2.我是否可以(如 HD3SS3220 EVM ->链接:HD3SS3220 DFP 加密狗评估模块(修订版 A) )中所示) 将 TXP 和 TXN 信号连接到元件的 RXP 或 RXN 引脚? 如果是、我还必须将 RX1P/N 或 RX2P/N 视为“TX P/N、正确吗?


如果我将 TXP 信号应用于 TXN 引脚、是否必须同时考虑 TX1P/N 和 TX2P/N 输出的极性变化? 如果是、那么数据表和 EVM 都会造成误导。 P/N 分配在 EVM 中的情况特别混在一起。


4.是否必须使用 ID 输出? 换句话说、是否应该仅在检测到 USB 器件后才施加 VBUS?

5.这可能是一个愚蠢的问题,但 USB 主机和 USB 设备之间的连接在哪里是主机的 TX 连接到设备的 RX ? 传输数据、对吧? 但 USB 主机(例如 PC)和 USB 设备(例如 USB 记忆棒)中 TX 和 RX 之间的连接在哪里? 它们之间没有电缆。 我被困在这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    1. 是的、正确。 TX 和 RX 是精子通道。
    2. 是的、您可以将 RX 信号连接到 TX 引脚、将 TX 信号连接到 RX 引脚。 HD3SS3220 的多路复用器部分是无源器件、因此无论传递的信号类型如何、都不受影响。  
    3. 不需要、您不需要考虑极性变化。 还可以在 P 引脚上收到 N 极性信号、反之亦然。  从多路复用器方面来说无关紧要。  
    4. 取决于端口设置。 对于 DFP 和 DRP、这是必需的。  
    5. 我不确定我是否完全理解您的问题、但使用您的示例、USB 记忆棒具有 TX 和 RX 引脚、而计算机插槽也具有相应的 TX 和 RX 连接。 无论何时插入 USB 记忆棒、它们都会进行连接和通信。 无需电缆。 希望这能回答您的问题。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:
    感谢您的快速答复。

    我理解问题 1、2 和 4。
    我对问题 3 和问题 5 还有一些问题。

    关于 3 的问题:
    根据您的回答、我非常确定我可以执行变体 1 和 2。  但备选案文 3 又如何、这是否也可能? 这基本上就是 Texas Instruments 的 EVM 的功能、但看起来有点奇怪。 然后、我将极性翻转到多路复用器的其中一个“输出“上、对吧? USB 如何处理该问题? 或者、这对于 USB 来说正常吗?

    关于 5 的问题:
    在查看当前的 USB-C Type-C 电缆和连接器规范 v2.4 并查看第 3.5 章时、我看到 TX 已通过 USB 电缆连接到 RX。 USB 主机 (PC) 和 USB 设备(USB 记忆棒)之间的连接在哪里? 我会问、因为 USB-C 插座(USB 主机)的引脚排列和 USB-C 插头(USB 设备)的引脚排列是相同的。

    此致

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    对于问题 3、没有备选案文 3 是不可能的。 TXP 引脚可布线至 TX1P 或 TX2P、并且在 TX1P 或 TX2P 上可看到 TXP 引脚上的任何信号。 你 不能 我们在输入端有 N 个信号、在输出端有 P 信号。 这是该多路复用器无法实现的。 信号将相同。  

    问题 5、USB 记忆棒和 PC 端口具有以下引脚分配:

      

    插头的 TX 引脚与端口的 RX 引脚对齐、反之亦然。 引脚排列不同、它们是镜像的。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:  

    再次感谢您的快速答复。

    回答问题 3:好的、然后我知道关于多路复用器的所有信息。 但随后、TI 需要更改此 EVM HD3SS3220 DFP 加密狗评估模块 (修订版 A)中的原理图(第 7/14 页)。 它们在原理图中将 RX 信号连接到 TXP/N 引脚、反之亦然:

    他们也改变了极性 — 到目前为止都很好。 但另一方面、TI 会执行以下操作(这或多或少是我上面提出的变体 3):

    在这里、他们交换信号(例如黄色突出显示的信号)。 这不正确、还是? 在我看来、他们必须交换引脚 21 和 20 上的信号。

    但有趣的是、EVM 工作原理是什么 — 嗯。  

    回答问题 5:  

    所示的引脚排列正确(顶视图)、但如果您将两个引脚(插头和可插座)放在一起、则您将连接例如:插头的引脚 A11 与插座的引脚 A11 连接、或当您围绕 180°旋转接头时与 B11 连接。  

    USB 协议是否通过 CC 引脚进行协商、什么是 TX、什么是 USB 设备侧的 RX?

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    我同意您的看法、这很令人困惑。 我 非常确定它们是这样标记的、因为它们连接到控制器 RX 引脚。 因此、这并不意味着它们发送 RX 信号、而只是连接到控制器的 RX 引脚。  

    我明白您的观点、但根据我的理解、该图片已经显示了它们将如何连接 (TX 到 RX)。 但我可能错了。 我建议在 USB C 论坛上提问以进行确认。  

    它通过 CC 引脚协商通信方向。 因此、无论 C 型连接器插入 CC 引脚的方式如何、都会配置方向、并根据它决定 打开哪些通道以及关闭哪些通道 (图中给出了 A 和 B 引脚)。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    感谢您到目前为止。  

    如何访问 USB C 论坛? 您能给我发送链接吗?  

    有关 HD3SS3220 的最后一个问题:我正在使用焊接电缆开发 PCA、该电缆的一端有 USB-A 插头、另一端有 USB-C 插座(请参阅图中的蓝色区域)。

    我是否能够以完全相同的方式将信号(如下所示,或按插头/插座分配概述)从 USB 主机连接到 USB 器件?

    谢谢、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    抱歉、我指的是互联网上的通用 USB 论坛。 TI 没有这款器件。  
    据我所知、连接是按照我描述的方式建立的、但确认连接的最佳方法可能是在一个专门有 USB 专家的论坛上进行。  

    是的、您可以这样做、我看不到连接有任何问题。

    谢谢、

    NIR