This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A9411:TS5A9411 模拟开关电阻(输入/输出电压相同/接近相同时)

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A9411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1591950/ts5a9411-ts5a9411-analog-switch-resistance-when-the-voltage-an-in-out-same-near-same

器件型号: TS5A9411

尊敬的先生/女士

我们使用 TS5A9411 模拟开关作为两个电压电平之间的调制器。

来自带有 100R 和 4.7nF 滤波器的 10MHz 运算放大器 (OPA2197IDGK) 的电压电平很低。 电压电平在开关期间极其稳定。

输出进一步驱动输入电容为~100pF 的多路复用器 (TMUX1108PWR)、并通过 1K 与 TS5A9411 隔离。

TS5A9411 的输出在从高到低以及从低到高的转换中达到电压电平后、似乎会改变电阻、达到~25mV 以内。 这可以通过输入电压到~25mV 范围内的非常快速的差值斜坡 (< 100ns) 观察到、该差值斜坡转换到>50us 以获得与切换输入电压相同的电平。

是与开关电阻器在输出 (COM) 达到输入端 (NC 或 NO) 附近时显著增加相同的行为、但数据表并未指明是这种情况。

您能提供帮助吗?  非常感谢。

谨致问候

Tony Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我有几个问题:

    1.您是否直接在 TS5A9411 COM 输出端(在 1kΩ 之前)进行测量、以便将开关行为与负载隔离?

    2.您进行此测试的电压是多少?

    3.您是否尝试 暂时移除 1kΩ 串联电阻或减小电阻大小?

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Arya ,很高兴见到你...

    非常感谢您的回复、并且速度非常快。

    1.是的、直接在输出 COM 引脚上、我将在稍后与外接时尝试上传一些示波器布线。  
    2.电压在~0.8V 至~1.3V 范围内相当低
    3、1K 是为了减小上游电容的影响、在没有 1K 的情况下、上游电容可能会导致振铃、因此未尝试。

    让我稍后得到示波器轨迹当我可以得到一些实验时间(在转换期间输入与输出)时、我相信慢速周期是线性的、这可能会给出一些线索。

    我已经把下面的灌木附在了下面... 测试设置为 1K 进入 100pF (R265 + C123)


    谨致问候

    Tony

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

     是否还能测量测试中器件的电阻(因为您提到它似乎会改变电阻)?  

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arya。。。 对不起,我不明白你的方式来衡量的抵抗。

    下面显示绿色输入信号 (NO) 和黄色输出信号 (COM)。 这是有效地通过设备,你可以看到三角上升非常快如预期,因为它是 9 欧姆或更少... 然后反转至非常慢的响应、直到它到达输入端。

    这是模拟开关的典型情况吗?

    谨致问候

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在另一个方向上完全相同。 从高电平到低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    根据波形、我认为不是由于 TS5A9411 的 Ron 在最终电压附近“变为高电平“;它是快速开关事件和由 1k Ω/容性负载产生的非常慢的 RC 尾的组合。 如果电压变得更高、Ron 实际上会降低。 在您看到的这一点上、某些电容器似乎正在充电:  

    如前所述、调整电阻值或电容值可能会有所帮助。 通常、对于模拟开关、此处提供了 有关这方面的常见问题解答、当开关时、稳定时间较短。

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arya

    感谢您的持续支持...

    如果该测量点有任何电容、它会影响整个开关周期、而不仅仅是最后一个 40mV。 此外、电路中的所有 RC 速度也比 50+us 快得多。 我将讨论 1K、但我们不能更改更高的值、但如果原因是这样、我们可以在开关和多路复用器之间添加一个缓冲区(如果需要)。

    然而、我错过了背后的物理原理、电路仿真并未表现出这种行为。 唯一原因可能是内部电阻发生变化、但某些外部条件可能导致开关发生此未记录的行为。

    我的后续步骤是:

    1) 移除 1K、我们期望看到使用环的快速响应如仿真所示。
    2) 将 1K 提高到 10K、 看看会发生什么(系数 10 变化)... 如果这样解决了问题、这将是开关的一种棘手行为、因为 1K 提供了良好的隔离、并且另一侧的电容器负载非常低、并且充电速度非常快 (<200ns TC、<1us 5xTC)

    我们可以尝试将器件替换为其他引脚/引脚器件、看看这是否显示了 SAM 行为。

    让我们看一下,电路如果非常模拟采样和保持电路,这种芯片用于和这种行为将是非常负的此类电路。

    谨致问候

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好...

    因此、我们移除了 1K、得到以下值:

    预期和仿真结果没有变化。

    我们只能得出结论、这台设备要么出现故障、我们将进行更改。 否则、由于 Vout 符合 Vin、器件会有一些丑陋的特性。

    谨致问候

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以... 我们更改了器件但没有进行任何更改、这显然是 IC 的一个问题、因为该电路不能比它更简单... 两个低阻抗“稳定“输入和一个无法及时到达输入端的输出。

    这一情况需要 TI 进一步研究、并将此行为添加到数据表中。 如何上报?

    谨致问候

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony。

    很遗憾听到电阻器不是问题。 您是否仅对电路板上的 IC 进行了隔离式测试? 例如输入信号、然后测量输出、看看是否看到了相同的结果(不在电路板上)。 这并不是此器件常见的情况。 在这里添加一个缓冲器也会起到帮助作用、就像您提到的那样。 当 您说您更改了该器件时、表示您尝试了另一个引脚对引脚器件?

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有解决问题、但错误地按下... 如何删除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论如何... 似乎是 yiou 无法撤消此操作,因此可能会开始一个新的线程。

    我们更改了相同类型的新零件、以防损坏。

    电路是如此简单,我看不到任何好处,使一个外部... 固定稳定的凹坑和一个输出和一条驱动线来改变状态... 这也是我在外部设置的方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您可以继续在此处回复。 案例仍处于打开状态。 您是否能够仅对多路复用器进行隔离式测试? 这是为了查看多路复用器的基本功能、以确保其正常工作。 然后、如果测试正常、我们可以排除器件是否有缺陷。

    谢谢您、

    Arya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    除了现在的情况、我不确定如何将 IC 脱板、它没有比两个稳定输入(测量值)和一个浮动输出更基本的了

    我们已经在其他一些 TI 和模拟器件多路复用器中订购了引脚对引脚的产品、我们将在下一步中进行检查。

    我们 99%的人确信这是此器件的一个特性问题、并且没有可轻松测试的评估板。 如果同时使用 TI 和竞争对手的器件重复使用、那么我们将进一步研究我们的设计、并可能创建自己的评估平台。

    我们属于自动化测试行业、每年使用数万个(不是十万个)多路复用器、以前从未出现过这样的问题。 非常奇怪的行为。

    感谢您的努力、但我认为如果不作出重大努力、我们无法进一步孤立问题。


    谨致问候

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我知道、请更新我的相关信息、说明引脚对引脚替代方案是否能够 提供 与 TS5A9411 相比的预期结果。

    谢谢您、

    Arya