主题中讨论的其他器件: TMUX1574
你(们)好
如图所示、我将两 个 TS3A5018RSVR 系列级用于 SPI 闪存的4种情况输入/输出、但我无法从我的器件(SPI 闪存)获得任何响应 MISO。
那么、我想检查 它上面是否有数量的串联级限制?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
高 清流明:
让我向您展示一下拓扑。
主器件 B 或主器件 C 可以从其自己的 SPI 闪存获取响应、这意味着 MISO 具有响应。
但是、当我使用主器件 A 时、SPI 1和 SPI2都没有响应。
-
如果 我移除 TS3A5018的第一级、它位于电平转换器之后。
然后、我 将导线从电平转换器的输出跳转至 TS3A5018的第二级的输入、SPI1和 SPI2都有响应。
-
那么、我想检查我的拓扑是否存在任何问题?
*CLK 仅为1MHz

你(们)好
请先查看原理图。 J18连接到 Aardvark、用于将 SPI FW 刷写到 U35
如您在 ppt 文件中看到的那样。 一旦 U123被移除并使用跳线进行旁路。 U35 (MOD69)上的 MISO (网络名称是 LEO1_SPI_SIO_ISO_1)将响应主机、然后可以完成刷写。
请使用和不使用 U123检查波形。
e2e.ti.com/.../Aurora2_5F00_Power_5F00_on_5F00_build_5F00_spi_5F00_issue_5F00_20220823_2D00_1.pptx
您好、Tyler:
1. 我对使能引脚做了一些实验、然后确定是否在上电后启用第一个开关、尽管我仍然无法进行闪存 FW 编程、但 MISO 发送了一些信号。
开关 的第一级默认为 pu。
在我将其更改为 PD 后、它仍然无法正常工作。
3. 我将同时检查1和2组合、看看它是否正常工作。
-
高清流明:
1. 为您更新电阻表。
您提到的项目的阻抗看起来很好。
e2e.ti.com/.../A2_5F00_switch-U123-resistance_5F00_20220823.xlsx
2. 我们使用的开关的顶部标记是 Zun 1CF
您能否帮助检查其生产日期代码是否正常?

你(们)好、Tyler
SPI 接口允许的电容是多少(迹线电容+负载电容)?
附加的 CS_L 和 CLK 波形:
CH3 (粉色):HDR_MUX_SPI_CLK (电平转换器与 U123之间)。
通道4 (绿色):MUX_SPI_SCLK (2个开关之间)。
----------------------------------------------------
CH1 (黄色):Leo_SPI_CS_L_SIO (闪存和第二个开关之间)
CH3 (粉色):HDR_SPI_CS_L (电平转换器与 U123之间)
你(们)好、Tyler
我们使用 Tektronix TAP1500来测量 U123在 SPI 闪存侧变为 TMUX1574之前和之后的波形。
正如您在 P2和 P3上看到的、如果我们使用 TS3A5018、CLK (紫色)和片选(CS、绿色)的上升沿上会有两个阶跃上升沿。
-
在我们将 U123更改为 TMUX1574后、它看起来更平滑。
您是否知道为什么会发生这种情况?