This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:TS3A5018RSVR 的串联级数量是否有限制?

Guru**** 2477255 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1127954/ts3a5018-is-there-limitation-on-number-of-series-stage-for-ts3a5018rsvr

器件型号:TS3A5018
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

你(们)好

如图所示、我将两 个 TS3A5018RSVR 系列级用于 SPI 闪存的4种情况输入/输出、但我无法从我的器件(SPI 闪存)获得任何响应 MISO。

那么、我想检查 它上面是否有数量的串联级限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关的电阻和电容相加、因此电路的带宽将低于300MHz。

    使用示波器检查波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 清流明:

    让我向您展示一下拓扑。

    主器件 B 或主器件 C 可以从其自己的 SPI 闪存获取响应、这意味着 MISO 具有响应。

    但是、当我使用主器件 A 时、SPI 1和 SPI2都没有响应。

    -

    如果 我移除 TS3A5018的第一级、它位于电平转换器之后。

    然后、我 将导线从电平转换器的输出跳转至 TS3A5018的第二级的输入、SPI1和 SPI2都有响应。

    -

    那么、我想检查我的拓扑是否存在任何问题?

    *CLK 仅为1MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拓扑看起来正常。

    这就是为什么您必须使用示波器检查信号会发生什么情况。

    您可以尝试使用更现代的 TMUX1574替换 TS3A5018。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HSU、

    正如 Clemens 提到的、使用背靠背多路复用器时、带宽会降低。 您的 SPI 信号的频率是多少?

    您是否使用示波器检查了每个级的输入/输出信号?

    您可能会受到 TS3A5018带宽的限制、因此使用引脚对引脚、直接替换 TMUX1574将有所帮助、因为其带宽为2000MHz 与300MHz。

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、 Clemens:

    CLK 仅为1MHz、我的团队已使用波形进行检查、看起来不错。

    顺便说一下、 TS3A5018上是否有任何序列要求?  我们将 EN 连接到 GND、因此 V+的伪 电容随后是 EN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您移除第一级开关时、它会起作用。 因此、波形之间必须存在差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsu、

    将 EN 接地不会导致任何问题、电源定序时处于什么状态? 当器件断电时、IN 引脚不能存在电压、并且应保持在 GND、而不是悬空。 器件上电后、应向 IN 引脚施加电压。

    是否可以在每个阶段前后提供信号的示波器屏幕截图?

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请先查看原理图。 J18连接到 Aardvark、用于将 SPI FW 刷写到 U35

    e2e.ti.com/.../TI-MUX.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您在 ppt 文件中看到的那样。 一旦 U123被移除并使用跳线进行旁路。 U35 (MOD69)上的 MISO (网络名称是 LEO1_SPI_SIO_ISO_1)将响应主机、然后可以完成刷写。

    请使用和不使用 U123检查波形。

    e2e.ti.com/.../Aurora2_5F00_Power_5F00_on_5F00_build_5F00_spi_5F00_issue_5F00_20220823_2D00_1.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 U123被旁路时、空闲时、LEO1_SPI_SIO_ISO_1信号为高电平。
    当存在 U123时、LEO1_SPI_SIO_ISO_1信号始终为低电平。 这看起来好像 U123损坏、或者其他东西将线路拉低。 请检查 MUX_SPI_MISO 和 GND 之间以及 U123的引脚10/11和 GND 之间的电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    1.  我对使能引脚做了一些实验、然后确定是否在上电后启用第一个开关、尽管我仍然无法进行闪存 FW 编程、但 MISO 发送了一些信号。

    开关  的第一级默认为 pu。

    在我将其更改为 PD 后、它仍然无法正常工作。

    3. 我将同时检查1和2组合、看看它是否正常工作。

    -

    高清流明:

    1. 为您更新电阻表。

    您提到的项目的阻抗看起来很好。

    e2e.ti.com/.../A2_5F00_switch-U123-resistance_5F00_20220823.xlsx

    2.  我们使用的开关的顶部标记是 Zun 1CF

    您能否帮助检查其生产日期代码是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、Clemens:

    在我们将第1个开关更改为  TMUX1574后、可以对闪存进行编程。

    您对 这种现象有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX 具有更好的电气特性。

    但是、我在 TS3A 的波形中没有发现任何问题;如果您没有更换芯片、我就必须假设这个特定的芯片已经损坏了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsu、

    TMUX1574正常工作的好消息。 原理图如 Clemens 所述、原 TS3A5018 (U123)可能已损坏。 您是否尝试用另一个 TS3A5018替换它以查看两个阶段是否都正常工作?

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已针对3个板检查了此问题、它们都有相同的症状。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsu、

    TMUX1574似乎更适合该应用、因为这似乎是级联多路复用器时的带宽问题。 当 U123被移除时、此电路工作、这是因为迹线电容被 NC/NO/COM 引脚的 Coff 值减少。 如果您想进一步研究、能否在突出显示的每个阶段提供信号波形? 这将有助于显示电路中每个阶跃之间的衰减。

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Tyler

    SPI 接口允许的电容是多少(迹线电容+负载电容)?  

    附加的 CS_L 和 CLK 波形:

    CH3 (粉色):HDR_MUX_SPI_CLK (电平转换器与 U123之间)。

    通道4 (绿色):MUX_SPI_SCLK (2个开关之间)。

    ----------------------------------------------------

    CH1 (黄色):Leo_SPI_CS_L_SIO (闪存和第二个开关之间)

    CH3 (粉色):HDR_SPI_CS_L  (电平转换器与 U123之间)

    e2e.ti.com/.../CLK-and-CS-waveforms.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Tyler

    已连接 CLK VS CS 和 MOSI VS MISO 波形

    如您所见、MISO (CH 4)在 MOSI (CH 3)发送信号后不重复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Tyler

    我们使用 Tektronix TAP1500来测量 U123在  SPI 闪存侧变为 TMUX1574之前和之后的波形。

    正如您在 P2和 P3上看到的、如果我们使用 TS3A5018、CLK (紫色)和片选(CS、绿色)的上升沿上会有两个阶跃上升沿。

    -

    在我们将 U123更改为 TMUX1574后、它看起来更平滑。

    您是否知道为什么会发生这种情况?

    e2e.ti.com/.../spi_5F00_issue_5F00_20220826.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsu、

    TMUX1574是一款在几乎所有参数中都具有更好性能的新一代器件、因此与 TS3A5018相比、使用它时的信号失真更小也不足为奇。 最大 SPI 总线电容由所使用的 SPI 控制器决定。 TMUX1574似乎最适合您的应用。

    谢谢、
    Tyler