This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E-Q1:使用该芯片进行FLASH芯片烧录复用芯片,结果无法进行程序烧录 μ A

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1026735/ts3a27518e-q1-flash

器件型号:TS3A27518E-Q1

 在使用TI的TS3A27518EPWR芯片作为FLASH烧程序信号复用芯片时,出现了板子芯片无法烧录的情况,测量27518两端QSPI时钟频率一致,波形无明显变化,将27518芯片拆掉并进行飞线后可以对FLASH芯片进行烧录,证明PCBA布线设计没问题。更换多批次芯片全都无法烧录。μ A
      我们现在只能锁定问题出在27518这里,但是一直无法确定问题的原因。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闪存编程是否需要 MOSI 和 MISO? 如果是、请同时在另一个方向显示信号。

    绿色波形具有更多噪声。 这看起来布线未正确端接。 驱动器附近是否有源端接电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!当把27518拆掉并直接对PCB进行飞线后,烧录程序可以使用,因此应该不是终端电阻的原因。μ A

    另外绿色线噪声比较大是因为示波器探头的问题,当把探头互换后变为黄色线噪声更大。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zelin、

    您能否在没有 TS3A27518-Q1 (运行中的场景)的情况下显示波形。 我想检查没有多路复用器的电路板版本之间是否有变化、以帮助进一步诊断问题。

    原理图中没有任何不正确的地方、由于它在没有多路复用器的情况下工作、我假设您正确、系统端接正常、但多路复用器可能会对信号造成一些不必要的影响、并具有基线将会很有帮助。

    如果您可以在没有多路复用器的情况下附加示波器屏幕截图、以便我可以更深入地为您深入地探讨这一点、我们将不胜感激!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zelin、

    为了确保我不会误解您共享的数据-电压摆幅是否超过1.8V? 您能否确认 TS3A 是否已断电1.8V? 如果是这种情况、多路复用器可能会受到损坏、并且可能无法正常工作-但我不知道我是否只是读取了数据。  

    但是、根据示波器截图、我看到的唯一区别是系统的一些高频分量被滤除、以及一些小衰减。 您能不能分享您使用的闪存 IC -我也想了解这个组件、看看这个小衰减是否会导致问题。  

    请-  

    您能否验证通过开关运行的信号的最大和最小接地值。

    让我知道您使用的是什么闪存器件、以便我可以查看是否由于衰减而存在潜在的不匹配。

    此外、您能否确认信号频率-因为我不希望误读您共享的示波器图像。  

    谢谢!

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!μ A

    信号有一些过冲,但实际上是1.8V电平。TS3A27518供电电压实测为1.79V。μ A

    FLASH厂商为ISSI,型号为IS25WP512M。QSPI时钟频率为20MHz。μ A

    这次我测量了全部QSPI信号线,感觉CLK的过冲似乎比其他信号要大不少。但即使拆掉TS3A27518用飞线直接连接,CLK的波形也有过冲,可以参见之前放过的图片,而这种情况下系统却能正常工作。μ A

    具体的情况是,通过TS3A27518,J2 (主控芯片 Ω)在烧写过程中是能够读写Flash芯片的,但是烧写完成后,系统在初始化时会卡在某一环节,无法继续。而如果拆掉TS3A27518,用飞线直接连接J2与Flash,则一切正常。图中的黄色波形均为J2到TS3A27518的信号,而绿色波形均为TS3A27518到Flash的信号。Ω

    以下各图不是同一时刻的波形,仅用于评估信号完整性和对比TS3A27518两侧的差异。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zelin、

    Parker 将在 CDT 8月25日回到办公室后回到您那里。


    谢谢、

    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zelin、

    很抱歉耽误你的时间!

    根据我的理解:

     系统在对闪存进行编程时工作正常、但在对闪存进行编程后、系统在编程后尝试读取/写入数据时卡住?  

    您的意思是"编程"- 闪存存储器响应 QSPI 命令-如果您可以访问器件、它应该始终是好的。 或者您是否对其他内容进行编程、因为 它看起来传递的信号没有任何错误。 您共享的闪存存储器数据表中没有任何内容表明这一点  

     

    在该序列期间、从写入系统冻结、开关进入的状态是 IN1/IN2引脚的状态是什么?  

    是否已验证为设置闪存而写入的数据是否正确?  因为如果开关上没有任何变化、那么闪存芯片中会发生变化。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zelin、

    请告知我们有关此主题的任何其他问题或问题是否已解决。

    谢谢、
    此致、

    Sandesh