This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:CD4051是否可用于3.3V 系统?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4051B, CD74HC4051, TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/975340/cd4051b-could-cd4051-used-in-3-3v-system

器件型号:CD4051B
主题中讨论的其他器件: CD74HC4051TMUX1308

大家好、团队成员

客户计划在其具有3.3V 信号链的新项目中使用 CD4051B。

我的问题是:

  1. 在数据表中、建议的数字信号电平为3V-20V、但我在某些线程产品线中发现、不建议在3.3V 系统中使用3.3V。 我想知道原因吗?
  2. 我想知道3.3VDD 数字输入引脚的高电平阈值是多少? (数据表仅列出了5V 数据)
  3. 是否有针对地址引脚信号的特定时序要求?
  4. 当系统断电时、VDD 将在触发复位 IC 之前降至2.8V。 我想知道我们是否使用2.8V 为 VDD 供电、输出通道能否保持开启状态? 除了导通电阻之外、还有任何潜在风险变得更大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    请提供一些有关可用电源电压轨和用例所需信号电压的信息。 我们可能能够为更低的电压轨提供具有最佳性能的替代解决方案、以满足要求。

    1. 在数据表中、建议的数字信号电平为3V-20V、但我在某些线程产品线中发现、不建议在3.3V 系统中使用3.3V。 我想知道原因吗?  TI:降低电压的唯一问题是电源轨。 当 VDD = 3V 时、开关的 RDSON 为高电平。
    2. 我想知道3.3VDD 数字输入引脚的高电平阈值是多少? (数据表仅列出了5V 数据) TI:阈值电压应接近5V 规格。
    3. 是否有针对地址引脚信号的特定时序要求? TI:在数据表中建议的传播延迟考虑之外、没有特别建议。
    4. 当系统断电时、VDD 将在触发复位 IC 之前降至2.8V。 我想知道我们是否使用2.8V 为 VDD 供电、输出通道能否保持开启状态? 除了导通电阻之外、还有任何潜在风险变得更大? TI:该器件的额定工作电压低于3V。 它可能会在更高的开关电阻下工作、也可能会关闭开关。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandesh  

    感谢您的回复。  

    我建议客户更换 CD74HC4051。 我认为该器件可以很好地处理5V 电源系统。

    如果您有更好的选择、请告诉我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您推荐 CD74HC4051。   

    对于 VDD = 1.62V 至5.5V 且 VSIGNAL (VS/VD)= 0至 VDD 的情况、TMUX1308是另一款正常/更新版本的器件、可由单电源供电运行、具有1.8V 逻辑兼容和失效防护逻辑等附加功能。

    谢谢、

    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandesh

    感谢您的建议。 我还向客户推荐了 TMUX1308、因为它似乎非常经济高效。  

    但客户更喜欢 CD74HC4051、因为它与 CD4051引脚对引脚兼容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个快速问题:

    为什么我们应该如此关注 Rdson? 通常、我们连接到输出端的器件具有非常高的输入阻抗、即使是几百欧姆的电阻也是如此

    它可以正常工作吗? 我们应该担心什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX1308‍PWR 也是 P2P。

    3.3V 时、Ron 未知、可能为几千欧姆。 如果您连接到阻抗更高的输入、这无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    多路复用器或开关 RDSON 在精密应用中使用器件的系统中很重要、例如 ADC 采样(RC 影响)、用于增益调节的反馈环路(通道之间的 RDSON 和 RDSON 很重要)或具有阻抗控制的音频系统。  

    由于在您的情况下、多路复用器会馈送到高阻抗器件中、因此您不会看到太大的影响。

    谢谢、


    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sandesh

    目前使用 SOIC 封装的客户、TMUX1308PWR 与他们的现有解决方案没有引脚对引脚的关系。

    我已升级 CD74HC4051。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您的更新。 他们可以在未来的较新设计中使用 TMUX1308。

    此致、

    Sandesh