Other Parts Discussed in Thread: CD4051B, CD74HC4051, TMUX1308
主题中讨论的其他器件: CD74HC4051、 TMUX1308
大家好、团队成员
客户计划在其具有3.3V 信号链的新项目中使用 CD4051B。
我的问题是:
- 在数据表中、建议的数字信号电平为3V-20V、但我在某些线程产品线中发现、不建议在3.3V 系统中使用3.3V。 我想知道原因吗?
- 我想知道3.3VDD 数字输入引脚的高电平阈值是多少? (数据表仅列出了5V 数据)
- 是否有针对地址引脚信号的特定时序要求?
- 当系统断电时、VDD 将在触发复位 IC 之前降至2.8V。 我想知道我们是否使用2.8V 为 VDD 供电、输出通道能否保持开启状态? 除了导通电阻之外、还有任何潜在风险变得更大?