Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT16233, SN74CBTLV16292, TS3A27518E, TMUX1574
主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV16292、 TS3A27518E、 TMUX1574
您好!
在数据表中、建议的 VCC 介于 4.75V 至5.25V 之间。但显示的实际范围为 –0.5V 至7V。我可以使用 具有 2.5V 电源的 SN74CBT16233吗?
谢谢、
Abhi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT16233, SN74CBTLV16292, TS3A27518E, TMUX1574
您好!
在数据表中、建议的 VCC 介于 4.75V 至5.25V 之间。但显示的实际范围为 –0.5V 至7V。我可以使用 具有 2.5V 电源的 SN74CBT16233吗?
谢谢、
Abhi
您好、Abhishek、
感谢您的参与。
为了澄清这一点、建议运行条件表是器件将按预期运行的电源电压的最小/最大运行条件。 ABS 最大值表主要基于组件物理特性和布局、以帮助客户了解器件暴露在何处会受损。
对于您的用例、我推荐使用我们较新的 TMUX1574器件。 这是一款4通道、2:1器件、即使电路板上有4个通道、为了满足16通道要求、您仍将处于单个 SN74CBT16233使用的区域内。 此器件将满足您的电源和信号电压要求。
即使由于4个芯片的焊接间距而增加50%的面积、总面积也将为~87mm2。
| 器件 | 配置 | 封装 | 数量 | L (mm) | 宽(mm) | 面积(mm2) |
| TMUX1574 | 4通道、2:1 | DYY | 4. | 4.3. | 3.36. | 58. |
| SN74CBT16233 | 16通道、2:1 | DCG | 1 | 14.1. | 8.3. | 117 |
| SN74CBT16233 | 16通道、2:1 | DL | 1 | 18.54. | 10.67 | 198 |
希望这能解决您的问题。 如果没有、请告诉我们如何进一步提供帮助。
谢谢、
此致、
Sandesh
感谢你的答复。
我将继续 使用 SN74CBT16233。 我在数据表中找不到任何与 PCB 布局相关的信息。 如果有任何有关布局建议的 EVB 文档或应用手册、这将非常有帮助。 请提供文档或链接(如果有)。
谢谢、
Abhi
您好、Abhishek、
请确保 SN74CBT16233使用的是5V 电源轨。
以下是我们推荐用于布局设计的几个优秀应用手册。 您还可以参阅数据表:我们最新开关之一的第11节、了解其他布局指南(TMUX1574)。
https://www.ti.com/lit/an/spraar7h/spraar7h.pdf
https://www.ti.com/lit/an/slla414/slla414.pdf
谢谢、
此致、
Sandesh